主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具/软件:
尊敬的 TI:
我尝试使用 SysConfig 1.22和 MCU PLUS SDK AM64X 11.00.00.15 (Linux 和 Windows)为 AM64X 配置 IPC
设计配置为:
-软件产品:适用于 AM64x 的 MCU+ SDK (11.0.0)
-设备: AM6442
-封装:FCBGA (ALV)
-变体: AM6442双核 A53、2 x 双核 R5F、E 功能
-上下文:r5fss0-0
开始设计时、需要添加 IPC、此时会显示以下窗口:
请注意、在此屏幕上、使用的 IPC 共享存储器为0、在 ti_drivers_config.c 的第75行、gIpcShraedMem 为一维矢量。
稍后在编译中、此部分将在编译过程中失败。
使用 SysConfig 和 MCU SDK 版本的几种组合、我进行了几项测试以获得正确的配置、并生成了下表及其结果:
当前唯一有效的组合是使用 SysConfig 1.22.0和 MCU SDK 加09.00.00.35、 结果会正确创建 IPC:
您能否请查看更新版本 MCU SDK 的 IPC 配置?
谢谢你。