This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:SysConfig:为更新于09.00.00.35的 IPC-AM64X 配置 MCU-PLUS-SDK 时出现问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521142/am6442-sysconfig-problems-configuring-ipc-for-mcu-plus-sdk-am64x-newer-than-09-00-00-35

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

尊敬的 TI:

我尝试使用 SysConfig 1.22和 MCU PLUS SDK AM64X 11.00.00.15 (Linux 和 Windows)为 AM64X 配置 IPC

设计配置为:
-软件产品:适用于 AM64x 的 MCU+ SDK (11.0.0)
-设备: AM6442
-封装:FCBGA (ALV)
-变体: AM6442双核 A53、2 x 双核 R5F、E 功能
-上下文:r5fss0-0

开始设计时、需要添加 IPC、此时会显示以下窗口:
请注意、在此屏幕上、使用的 IPC 共享存储器为0、在 ti_drivers_config.c 的第75行、gIpcShraedMem 为一维矢量。

稍后在编译中、此部分将在编译过程中失败。

使用 SysConfig 和 MCU SDK 版本的几种组合、我进行了几项测试以获得正确的配置、并生成了下表及其结果:

 当前唯一有效的组合是使用 SysConfig 1.22.0和 MCU SDK 加09.00.00.35、 结果会正确创建 IPC:

您能否请查看更新版本 MCU SDK 的 IPC 配置?

谢谢你。