This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:MCUSS CAN 接口示例

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520102/am623-example-of-mcuss-can-interface

器件型号:AM623

工具/软件:

您好、
客户需要2个 CAN 接口、因此必须使用 MCUSS 中的接口。 但他在实施时遇到了问题。 可以使用任何 CAN MCUSS 示例吗?

此致、Holger