请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具/软件:
您好、 
客户需要2个 CAN 接口、因此必须使用 MCUSS 中的接口。 但他在实施时遇到了问题。 可以使用任何 CAN MCUSS 示例吗? 
此致、Holger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、 
客户需要2个 CAN 接口、因此必须使用 MCUSS 中的接口。 但他在实施时遇到了问题。 可以使用任何 CAN MCUSS 示例吗? 
此致、Holger
您好、Holger、
我假设客户希望从 MAIN 域访问 MCU MCAN
此致、
会面。