This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:新产品更换和 DM388与 DM385之间的固件

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DM388, DM385

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518533/dm385-new-product-replacement-and-firmware-between-dm388-and-dm385

部件号:DM385
主题中讨论的其他器件:DM388

工具/软件:

您好的团队、

1.我的客户将更换设备内板上使用的 IC (DM388AAAR11)。 他们正在考虑是否可以使用 DM385AAAR11F。 *他们知道每个 IC 已经停产。
我们是否有新的产品替换 DM388或 DM385?

2.关于写入当前电路板中使用的 DM388的固件,
如果客户未使用噪音滤波器或人脸检测功能、这是 DM388和 DM385之间的区别、
是否可以确认当前固件 是否可以在 DM385上工作?

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     根据数据表、请找出388与385之间的差异。 可以看到、385没有噪声滤波引擎。 如果他们当前正在388中使用此功能、则无法使用385作为替代。 如果他们不使用此功能、我认为他们应该能够使用385。 DM385AAAR11F  还启用了人脸检测和 PICE 功能、而 DM388AAAR11没有这些功能。 请参阅器件命名规则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的支持。

    只要不使用噪声滤波引擎、就可以使用385进行替代。 我的理解是否正确?

    问题2怎么样? 他们是否可以将388上的固件直接用于385?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:

     如果您只使用两者之间的共同功能、则它们应该引脚对引脚和软件兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的支持。

     DM388AAAR11とDM388AAAR11 Ω 之间的值也相同 f?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。