This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA7X:有关 SDK 中的 DSP 应力测试应用程序的问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-DRA7X, J6EVM5777
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514822/processor-sdk-dra7x-questions-regarding-dsp-stress-testing-application-in-sdk

部件号:PROCESSOR-SDK-DRA7X
主题中讨论的其他器件: J6EVM5777X5777BXGABCDRA71

工具/软件:

我正在使用适用于 Linux 的 PROCESSOR-SDK-DRA7X 系列 SDK 进行验证。

https://downloads.ti.com/infotainment/esd/jacinto6/processor-sdk-linux-automotive/6_00_00_03/index_FDS.html

这是一个与 SDK 中包含的 DSP 固件相关的问题。

  • dra7-dsp1-fw.xe66
  • dra7-dsp2-fw.xe66

■问题

SDK 中是否包含可以运行此固件并在 DSP 上执行压力测试的应用程序?

我想测量 DSP 承受高处理负载时的功耗。

我发现 Yocto 项目包括一个称为"ti-DSP-Benchmary"的项目。

这是否与应力测试有关?

~/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-6.00.00.03/yocto-layers/sources/meta-glsdk$ grep -rn "dsp"
meta-arago-distro/conf/distro/arago-source-ipk.conf:256:SRCIPK_INSTALL_DIR_pn-ti-cgt6x = "dsp-devkit/cgt6x_${PV}"
meta-arago-distro/conf/distro/arago-source-ipk.conf:263:CREATE_SRCIPK_pn-ti-dspbios = "1"
meta-arago-distro/conf/distro/arago-source-ipk.conf:264:SRCIPK_INSTALL_DIR_pn-ti-dspbios = "dspbios_${PV}"
meta-arago-distro/conf/distro/arago-source-ipk.conf:265:SRCIPK_PACKAGE_ARCH_pn-ti-dspbios = "${MACHINE_ARCH}"
meta-arago-distro/conf/distro/arago-source-ipk.conf:275:CREATE_SRCIPK_pn-ti-dsplink = "1"
meta-arago-distro/conf/distro/arago-source-ipk.conf:276:SRCIPK_INSTALL_DIR_pn-ti-dsplink = "dsplink_${PV}"
meta-arago-distro/conf/distro/arago-source-ipk.conf:277:SRCIPK_PACKAGE_ARCH_pn-ti-dsplink = "${MACHINE_ARCH}"
meta-arago-distro/conf/distro/arago-source-ipk.conf:311:CREATE_SRCIPK_pn-ti-dsp-benchmark = "1"
meta-arago-distro/conf/distro/arago-source-ipk.conf:312:SRCIPK_INSTALL_DIR_pn-ti-dsp-benchmark = "example-applications/dsp-benchmark_${PV}"
meta-arago-distro/conf/distro/arago-source-ipk.conf:313:SRCIPK_PACKAGE_ARCH_pn-ti-dsp-benchmark = "${MACHINE_ARCH}"

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会 在内部检查并在一天内更新您。

    谢谢、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PSDK Linux 中不包含用于 DSP 应力测试的预构建或即用型应用。 但是、Yocto 项目中可用的 ti-DSP-Benchmark 软件包用于基准测试、可用于压力测试。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Betsy Varughese:

    感谢您的及时回复和友好的支持。

    我将尝试了解 ti-DSP-Benchmark 规范并继续我的调查。



    允许我确认另外两点。

    1)您能告诉我数据表中列出的此 SoC 的最大功耗值吗?

    数据表中指出了应联系 TI 设计团队。

      我们想知道 CPU (MPU)和 DSP (仅1个内核)处于高负载状态时的值。


    ②在功耗测试期间使用 ti-DSP-Benchmark?

    如果您知道、请告诉我们。

    Kota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kota:

    没问题。 我将在内部进行检查、并在接下来的两天内回复您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota-San、

    您正在使用哪个确切的 DRA7xx 器件?  此外、您能否提供有关申请的更多背景信息?  是否要适当调整电源/PMIC 的大小?  或用于与其他器件比较?

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的支持。

    ■ó n IC

    DR75x X5777BXGABC(EVM CPU 板:J6EVM5777)

    ■背景和目的

    ・我们计划采用 DRA71

    ・我们 目前正在评估其功耗。
    由于我们无法获得评估板、
    我们正在使用 DR75x (单核操作)的当前评估板 来模拟 DR71 并进行功率测量。

    ■我们想知道什么

    这两个器件型号 DR75 DR71的功耗设计值。
    特别是 SOC 的功耗特性。

    具体来说、详细介绍了每个 VDD_xxx 的功耗(以瓦特为单位)、并按行进行了细分。
       - 图中红色框中的值(VDD_MPU, VDD_DSPEVE ,..., IO 电压轨)

    我知道这是一个较旧的芯片、不受支持。  

    感谢您的答复。

    此致、
    Kota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:


    感谢您的支持。


    您对此有任何更新吗?
    我期待您的答复。

    我知道、由于此 SoC 较旧、支持受到限制、
    但我希望你在这一问题上给予合作。

    此致、  
    Kota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:


    感谢您的支持。


    您对此有任何更新吗?
    我期待您的答复。

    我知道、由于此 SoC 较旧、支持受到限制、
    但我希望你在这一问题上给予合作。

    此致、  
    Kota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota-San、

    TI 建议为 DRA71x EVM 使用以下三种设计模式之一。  我会通过电子邮件向您发送更多详细信息。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kyle、


    感谢 您的支持。

    我还检查了您电子邮件所附的详细信息。

    这是非常有用的信息。

    我再次衷心感谢您的协助。

    此致、

    Kota