This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:USB 端口问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051, SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514186/sk-am64b-usb-port-issue

器件型号:SK-AM64B
《主题中讨论的其他器件:TPS2051》、

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我正在使用 usb_init()启用 USB 主机。 初始化后:

USB0_DRVVBUS 变为3.3V

VUSB_TYPEA 输出~4.87V

但是、我连接的鼠标无法通电(其 LED 指示灯保持熄灭)、但当我直接向其电源线提供5V 电压时可以正常工作。

我更改了为 AM64板供电的 PC USB 端口。 虽然我在 AM64的 USB 主机端口上测量到稳定的5V 输出、但鼠标的 LED 指示灯未亮起。 但是、当由外部5V 电源供电时、相同的鼠标可以正常工作(LED 亮起)。 我仍然在尝试理解为什么鼠标在连接到 AM64 USB 端口时不工作,尽管这些条件。

我的 USB 电源端口是 USB-CRegistered3.2 Gen 1 (15W 充电)、我用支持3A 的电缆替换了该电缆。 我仍在 USB 主机端口(J7)上测量5V 电压、但鼠标上的 LED 不会亮起。 如果存在与硬件相关的问题、如何解决? 系统当前卡在这一点上。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 TICEC

    感谢您的查询。

    TPS2051 高电平有效的0.5A 负载、0.9A ILIMIT、2.7-5.5V、80mΩ USB 电源开关

    您能否确认电流消耗在 USB 开关额定值范围内。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 TICEC

    我最初将 SK 读为 AM62B、并提供了我的意见。  请注意更改。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 TICEC

    您能否请客户确认定制电路板上是否存在问题?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    你好。

    我使用的鼠标在5V 电压下工作、可消耗100mA 电流、这完全在开关的电流限值范围内。
    此外、我使用的是 AM64x 入门套件板、它是 TI 制造的评估板。

    在测试中、我使用 USB-A 转 Micro-USB 适配器电缆将处理器板(也在5V 电压下运行)连接到 USB 主机端口。 电源已成功输送到电路板。
    在此测试期间、电路板连接时、5V 输出略有下降至约4.87V、电路板断开连接后返回至5V。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 TICEC

    谢谢你。

    能否请您确认 在连接鼠标时 J7的 VUSB_TYPEA 引脚上是否提供5V。

    如果是、我不确定 USB3至 USB2转换是否会导致鼠标上电问题。

    是否有方法可以将任何其他负载连接到 SK-AM64B J7连接器和测试。

    此致、

    Sreenivasa.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa、

    你好。

    是的、当我连接鼠标并测量 J7的 VUSB_TYPEA 引脚上的电压时、电压保持稳定。 您希望我进行哪种类型的测试? 例如、当我将其连接到处理器时、处理器上的 LED 会按预期亮起。
    我已经使用 usb_init 函数禁用 USB3.0并在 USB2.0模式下启动。 您能否证实这是正确的方法? 此外、我还应该检查其他事项以解决该问题吗?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 TICEC、

    谢谢你。

    我怀疑电源输出没有问题。

    我不确定如何连接鼠标。

    您能分享一下我要分配给专家的开发环境吗?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa

    你好。

    当我使用逻辑分析仪进行检查时、可以清楚地看到没有与鼠标进行数据交换、而当我连接 EVM 板时、数据会传输到系统。 正如我已经提到的、鼠标 LED 无法亮起、但 EVM 板工作正常。

    鼠标:

    处理器:

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、TICEC  

    感谢您的查询。

    让我指派给我们的专家。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    我正在使用 usb_init ()启用 USB 主机。 初始化后:

    您在 EVM 上使用什么软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    你好。

    我们当前正在 AM64x 入门套件上使用 MCU_PLUS_SDK_am64x_10_01_00_32。 我们的开发涉及 NoRTOS 和用于器件通信的 USB 主机协议栈。 我们主要研究低电平驱动器集成和应用逻辑(以 C 为单位)

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为 MCU PLUS SDK 不支持 USB 主机模式。 让我将您的查询发送给我们的领域专家以征求意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TICSC:

    我们的开发涉及用于器件通信的 NoRTOS 和 USB 主机协议栈

    当前的 MCU+SDK 产品不支持 USB 主机模式功能。 请参阅  usb_driver 以了解详细信息。  

    此致、

    Tushar