《主题中讨论的其他器件:TPS2051》、
工具/软件:
大家好、E2E 专家:
你好。
我正在使用 usb_init()启用 USB 主机。 初始化后:
USB0_DRVVBUS 变为3.3V
VUSB_TYPEA 输出~4.87V
但是、我连接的鼠标无法通电(其 LED 指示灯保持熄灭)、但当我直接向其电源线提供5V 电压时可以正常工作。
我更改了为 AM64板供电的 PC USB 端口。 虽然我在 AM64的 USB 主机端口上测量到稳定的5V 输出、但鼠标的 LED 指示灯未亮起。 但是、当由外部5V 电源供电时、相同的鼠标可以正常工作(LED 亮起)。 我仍然在尝试理解为什么鼠标在连接到 AM64 USB 端口时不工作,尽管这些条件。
我的 USB 电源端口是 USB-C3.2 Gen 1 (15W 充电)、我用支持3A 的电缆替换了该电缆。 我仍在 USB 主机端口(J7)上测量5V 电压、但鼠标上的 LED 不会亮起。 如果存在与硬件相关的问题、如何解决? 系统当前卡在这一点上。
此致、
公务员制度委员会