工具/软件:
您好:
我们已成功实现了基于 AM62A7的第一款原型、该原型在 DPI 24位 RGB 接口上具有单个 LCD 显示屏。 现在、我们产品的下一个版本需要2个显示屏。 我们正在调查是否可以使用 LVDS 线路来 实现具有 HMI 和基于24位 DPI 的 HDMI 端口扩展的本地触摸屏 LCD 、具体方式与 SK-AM62A-LP 上的实现方式类似。
简而言之、我们希望实现在 LVDS 上显示一个、在 DPI 上显示第二个、我们的问题是、这是否可行?
AM62A7数据表提到只有一个显示支持:

虽然 TRM 提到了双显示支持:

在开始设计之前、我想明确一点。 我可以在了解 AM62A7器件的显示限制方面获得一些帮助吗? 我们希望在 LCD 接口上运行 HMI、该接口将实现从摄像头流式传输的嵌入式视频。 而 HDMI 端口应仅用于摄像头流式传输。
此致、
Arif Gilani