This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62A7的显示支持次数

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, SK-AM62A-LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1520456/am62a7-number-of-display-support-of-am62a7

器件型号:AM62A7

工具/软件:

您好:

我们已成功实现了基于 AM62A7的第一款原型、该原型在 DPI 24位 RGB 接口上具有单个 LCD 显示屏。 现在、我们产品的下一个版本需要2个显示屏。 我们正在调查是否可以使用 LVDS 线路来 实现具有 HMI 和基于24位 DPI 的 HDMI 端口扩展的本地触摸屏 LCD 、具体方式与 SK-AM62A-LP 上的实现方式类似。

简而言之、我们希望实现在 LVDS 上显示一个、在 DPI 上显示第二个、我们的问题是、这是否可行?

AM62A7数据表提到只有一个显示支持:

虽然 TRM 提到了双显示支持:

在开始设计之前、我想明确一点。 我可以在了解 AM62A7器件的显示限制方面获得一些帮助吗? 我们希望在 LCD 接口上运行 HMI、该接口将实现从摄像头流式传输的嵌入式视频。 而 HDMI 端口应仅用于摄像头流式传输。

此致、

Arif Gilani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Arif Gilani

    感谢您的查询。

    有关支持的外设、请参阅数据表。

    表4-1. 器件比较

    外设
    显示子系统(2) DSS 1x DPI (可选)

    AM62A 仅支持上述1个显示接口。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Arif Gilani

    关于 TRM、TRM 往往是通用的。

    数据表列出了支持的外设。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Arif Gilani

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.