This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:SDK 示例无法加载到 R5-MAIN0内核

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513294/processor-sdk-j784s4-sdk-example-can-not-be-loaded-to-r5-main0-core

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具/软件:

 使用 ts_launch_freertos_r5.cmm 加载 freertos_test_task_switch_mcu2_0_debug.xer5f 时  

我 从 SDK 构建了 freertos_test_task_switch_mcu2_0_debug.xer5f、 并从 Richard Woodruff 从另一个支持线程接收了脚本、并进行了修改以加载 R5-MAIN0  

ELF 和 CMM 文件已上传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../support.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我查看了脚本修改和构建的对象。  脚本更改会出现一个错误、其中路径未正确设置为可执行文件。  结果是未加载任何内容。  如果我修复了脚本路径、我确实看到对象按预期加载。  最好使用宏调试器分步检查。  我在办公室外的时候,很抱歉耽误了我的时间。

    请参阅随附的视频以了解如何对脚本进行故障排除。

    e2e.ti.com/.../2025_2D00_05_2D00_27_5F00_15h53_5F00_47.mp4

    此致、
    理查德·W·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、TST 宏已正确设置。 此问题由以下代码引起:

    ;加载 PDK 测试
    内部通信 CR5 data.load.elf "&TST"/plusvm

    data.laod.elf  "&TST"添加"&path"作为前缀、因此导致了错误。  它实际上正在加载"&PATH&TST"文件。

    如果我手动加载 elf、则加载正常:

    data.load.elf D:/ivy/oel_cortexm4/lib/lib_oel/oel_test-a/tgt_gcc_cortex_r5f/app/test_1_cortex_r5f/test_1_cortex_r5f_main.elf

    为什么 "&tst"="" plusvm="">加载"&PATH"+&TST"是否为 elf?  

    我在  data.load.elf 之前添加了 print 语句 :

    内部通信 CR5打印"elf 文件为:&TST"
    内部通信 CR5 data.load.elf "&TST"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不是在关注你的问题。  如果将更新的 CMM 脚本与示例进行比较、我可以看到在路径字符串中添加了"&D"。  &D 不是定义的宏、因此会导致无效路径。  负载工作需要定义有效路径的结构。  可以使用定义的宏或直接放入一个表示有效文件路径的字符串来构建此有效路径。

    当我在您发送的文件上运行它时、由于使用了&D、问题只是显示了一个无效的路径。  修复、使其能够正常工作。
    此致、
    理查德·W·
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard:

    你是对的。 我从绝对文件路径中删除了"&"、现在将加载。

    &TST="D:/ivy/oel_cortexm4/lib/lib_oel/oel_test-a/tgt_gcc_cortex_r5f/app/test_1_cortex_r5f/test_1_cortex_r5f_main.elf

    谢谢!