请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625SIP 工具/软件:
您好 TI!
AM525SIP (或类似)多媒体控制器支持 RGB 12、16、18和24位活动面板接口支持(复制或抖动编码像素值)?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 TI!
AM525SIP (或类似)多媒体控制器支持 RGB 12、16、18和24位活动面板接口支持(复制或抖动编码像素值)?
非常感谢
您好、
如果多媒体控制器可以通过24位 RGB 并行接口直接驱动显示器、我指的是 DSS (显示子系统)。
是的、可以 
复制或抖动编码是指 MPU 在显示无法表示颜色的所有位时如何处理颜色。
[/报价]SoC 硬件支持这种功能、我建议您在查找"Ditter"时仔细阅读 TRM。 
遗憾的是、我们目前还没有 IT 软件支持。