This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625SIP:AM525 SIP 多媒体控制器支持 RGB 12位、16位、18位和24位有源面板接口支持(复制或抖动编码像素值)?

Guru**** 2479885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518953/am625sip-the-am525-sip-multimedia-controller-supports-rgb-12--16--18--and-24-bit-active-panel-interface-support-replicated-or-dithered-encoded-pixel-values

器件型号:AM625SIP

工具/软件:

您好 TI!

AM525SIP (或类似)多媒体控制器支持 RGB 12、16、18和24位活动面板接口支持(复制或抖动编码像素值)?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确认、您是指多媒体控制器的 DSS (显示子系统)吗?
    您能否分享 复制或抖动编码像素值之间的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    是的、如果 DSS 可以通过24位 RGB 并行接口直接驱动显示器、则指的是多媒体控制器的 DSS (显示子系统)。

    复制或抖动编码是指 MPU 在显示无法表示颜色的所有位时如何处理颜色。  

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果多媒体控制器可以通过24位 RGB 并行接口直接驱动显示器、我指的是 DSS (显示子系统)。

    是的、可以

    [引述 userid="193534" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518953/am625sip-the-am525-sip-multimedia-controller-supports-rgb-12--16--18--and-24-bit-active-panel-interface-support-replicated-or-dithered-encoded-pixel-values/5840598 #5840598"]

    复制或抖动编码是指 MPU 在显示无法表示颜色的所有位时如何处理颜色。  

    [/报价]

    SoC 硬件支持这种功能、我建议您在查找"Ditter"时仔细阅读 TRM。
    遗憾的是、我们目前还没有 IT 软件支持。