This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:SysConfig

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1519830/am62p-sysconfig

部件号:AM62P
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

请告诉我有关 SysConfig 配置的信息:

1.上拉/下拉:该字段是指内部初始化器的设置还是硬件的实际设计?

2. Rx:该字段是否表示在输入时必须检查针脚、如果是输出、它将为空?

3.在下图中、未检查0 IN 信号、需要设置以下上拉/下拉和 RX 字段以避免受到 EMI 干扰。

4.在下图中、我想使用3输入信号作为 GPIO 输出、是否适合为引脚设置选择"任意"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chih:

    pull/down:此字段是否指内部初始化程序的设置或硬件的实际设计?

    是的、它指的是内部拉电阻设置。

    Unknown 说:
    Rx:此字段是否表示在输入时必须检查 PIN、如果是输出、它将为空?

    是的、以上理解正确。

    Unknown 说:
    在下图中、未检查0 IN 信号、需要设置以下上拉/下拉和 RX 字段以避免受到 EMI 干扰。

    您可以在器件数据表中查看这些详细信息、该引脚需要配置为上拉/下拉或可以保持悬空。

    Unknown 说:
    在下图中、我想使用3输入信号作为 GPIO 输出、是否适合为引脚设置选择任何信号?

    是的、在 没有任何冲突之前、您可以使用任何 PIN。

    此致、

    Tushar