This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:通过 SD 卡使用 Linux Processor SDK 11引导 AM64x EVM 时出错-"spl:mmc init 失败、出错:-110"

Guru**** 2381260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516481/processor-sdk-am64x-error-while-booting-am64x-evm-with-linux-processor-sdk-11-via-sd-card---spl-mmc-init-failed-with-error--110

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具/软件:

您好:

我尝试使用 Linux SDK 11.00通过 SD 卡引导 AM64x EVM。 我使用的是来自 https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-yXgchBCk98/11.00.09.04/tisdk-default-image-am64xx-evm-11.00.09.04.rootfs.wic.xz 的 WIC 映像

 按照 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM64X/10_01_10_04/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_create_SD_card.html#processor-sdk-linux-create-sd-card-using-balena 中提到的说明、使用 BalenaEtcher 将映像刷写到32GB SD 卡中

遗憾的是、当 EVM 通电时、引导序列会遇到以下错误:


SPL:MMC 初始化失败、错误:-110
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置主板###

更多信息:

  • 值得一提的是、我测试的 SD 卡 EVM 是 HS-EVM FS。  
  • 在 PROC101C (004) EVM 上进行了测试

请支持为该问题寻找解决方案。

此致、

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    您是否使用以前版本的 AM64x SDK 成功使用该 SD 卡引导? 首先要尝试的是不同品牌的 SD 卡。 我通常使用 SanDisk Ultra 16GB 或32GB

    此外、您使用哪个版本的 EVM 进行测试?

    我的 AM64x EVM 电路板在 SDK 11.0后启动正常、但我可能正在使用早期版本。 如果需要、我可以仔细检查并重试"官方"构建。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我想问题是 SD 卡造成的。 我使用了 Sony 32GB SD 卡,还通过内存验证软件(如 DiskGenius)进行了验证。 SD 卡看起来不错、但看起来不能与 EVM 正常配合使用。

    根据您的 建议,我切换到 SanDisk 16GB 它的工作!  
    谢谢!  

    此致、
    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我想问题是 SD 卡造成的。 我使用了 Sony 32GB SD 卡,还通过内存验证软件(如 DiskGenius)进行了验证。 SD 卡看起来不错、但看起来不能与 EVM 正常配合使用。

    根据您的 建议,我切换到 SanDisk 16GB 它的工作!  
    谢谢!  

    此致、
    Bharath