请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VEN-Q1 工具/软件:
尊敬的专家:
为避免出现 EMC 敏感频率、我们的客户需要将 eMMC 时钟从200mV 修改为117M。 我们已通过 Linux 命令 devmem2 0x00682088 w 0x8010成功对其进行了修改。 但我们想知道如何在原始 eMMC 驱动程序中对其进行修改? 谢谢
此致、
朱星宇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
为避免出现 EMC 敏感频率、我们的客户需要将 eMMC 时钟从200mV 修改为117M。 我们已通过 Linux 命令 devmem2 0x00682088 w 0x8010成功对其进行了修改。 但我们想知道如何在原始 eMMC 驱动程序中对其进行修改? 谢谢
此致、
朱星宇
尊敬的 Xingyu:
[报价 userid="523857" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516698/tda4ven-q1-how-to-modify-emmc-clock-in-driver ]0x00682088 w 0x8010您能更清楚地说明此寄存器指向的内容以及这些位表示什么吗?提前感谢。
此致
Gokul