This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:如何修改驱动器中的 eMMC 时钟

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516698/tda4ven-q1-how-to-modify-emmc-clock-in-driver

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

为避免出现 EMC 敏感频率、我们的客户需要将 eMMC 时钟从200mV 修改为117M。 我们已通过 Linux 命令 devmem2 0x00682088 w 0x8010成功对其进行了修改。 但我们想知道如何在原始 eMMC 驱动程序中对其进行修改? 谢谢

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    [报价 userid="523857" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516698/tda4ven-q1-how-to-modify-emmc-clock-in-driver ]0x00682088 w 0x8010  

    您能更清楚地说明此寄存器指向的内容以及这些位表示什么吗?提前感谢。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    请查看寄存器详细信息。 您能帮助检查我们如何在驱动程序中修改它吗? 谢谢

    software-dl.ti.com/.../clocks.html\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    您能否尝试在 k3-am62p-main.dtsi 文件中添加以下属性。

    此致

    Gokul