This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:app_tidl_demo 在使用 bmp 文件时崩溃

Guru**** 2331900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517011/tda4aen-q1-app_tidl_demo-crashes-when-consuming-a-bmp-file

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

您好、

我正在向 app_tidl_demo 发送一个自制的 bmp 文件、应用就会崩溃。

我想知道  app_tidl_demo 将接受哪种 bmp 文件?

谢谢、

海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B.T.W.我使用以下 API 从 vx_image 对象(single_cam_demo 流水线的 obj->display_image)生成上述 bmp 文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为 tidl_demo 的 Vision 应用用户指南对此进行了说明:

    "应用程序接受 names.txt 文件中指定的分辨率小于640x512的.bmp 文件列表。"

    在本例中、 single_cam_demo 将生成分辨率为1344x1080的 YUV 图像。 另外、转换后的 bmp 文件的深度为1位、而示例 bmp 文件的深度均为3位。

    我正在寻找 single_cam_demo 或 tidl_demo 上的一些更改 、这些更改可以使它们在流水线中工作。

    谢谢、

    海龙

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于后续版本将支持 APP_tidl_cam_demo、因此请关闭此内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    感谢您的反馈。

    我将与我们的内部专家一起查看您的信息以及您对 single_cam_demo/tidl_demo 的不断变化期望。

    此致

    Wen Li