This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA712:如何更改 VOUT2_DE 信号极性

Guru**** 2381190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1517209/dra712-how-to-change-vout2_de-signal-polarity

部件号:DRA712

工具/软件:

您好、  

我们正在尝试通过 vout2端口输出 RGB888 24位信号。

我们能够生成信号、但无法更改 DE 信号的极性。

无论在 panel_desc.bus_flags 中选择 DRM_BUS_FLAG_DE_HIGH 还是 DRM_BUS_FLAG_DE_LOW、该信号始终为低电平有效。

除了面板配置结构之外、我们是否需要更改任何其他位置才能获得 DE 为高电平有效?

谢谢。此致、

Anand Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    您能告诉我您使用的是哪个 SDK 版本吗?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

    我们在 DRA712上使用了 Yocto。 SDK 版本很可能为6.00.00.03。

    Linux 内核基于以下标签。

    git.ti.com/.../

    谢谢。此致、

    Anand Mistry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    由于美国节假日、今天不在办公室。  

    感谢您的理解。

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    针对此 SW 的标准支持已过期、因此对它的支持将 很小。我的第一个脉冲是建议通过寄存器写入来更改极性。

    你有试过这样的东西吗?

    另外、您使用的是什么驱动器? 您能否共享使用这些标志的文件?  

    Unknown 说:
    DRM_BUS_FLAG_DE_HIGH 或 DRM_BUS_FLAG_DE_LO
     

    在咨询我们本地 Linux 显示工程师后、我们将执行以下步骤:

    是否可以在以下文件 https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/drivers/gpu/drm/omapdrm/dss/dispc.c?h=ti-linux-4.19.y 中启用调试消息

    这可能有助于您查看显示控制驱动程序是否正在注册更改。

    -Josue