工具/软件:
您好、
我们正在尝试通过 vout2端口输出 RGB888 24位信号。
我们能够生成信号、但无法更改 DE 信号的极性。
无论在 panel_desc.bus_flags 中选择 DRM_BUS_FLAG_DE_HIGH 还是 DRM_BUS_FLAG_DE_LOW、该信号始终为低电平有效。
除了面板配置结构之外、我们是否需要更改任何其他位置才能获得 DE 为高电平有效?
谢谢。此致、
Anand Mistry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我们正在尝试通过 vout2端口输出 RGB888 24位信号。
我们能够生成信号、但无法更改 DE 信号的极性。
无论在 panel_desc.bus_flags 中选择 DRM_BUS_FLAG_DE_HIGH 还是 DRM_BUS_FLAG_DE_LOW、该信号始终为低电平有效。
除了面板配置结构之外、我们是否需要更改任何其他位置才能获得 DE 为高电平有效?
谢谢。此致、
Anand Mistry
您好 Josue、
我们在 DRA712上使用了 Yocto。 SDK 版本很可能为6.00.00.03。
Linux 内核基于以下标签。
谢谢。此致、
Anand Mistry
您好、Anand、
针对此 SW 的标准支持已过期、因此对它的支持将 很小。我的第一个脉冲是建议通过寄存器写入来更改极性。
你有试过这样的东西吗?
另外、您使用的是什么驱动器? 您能否共享使用这些标志的文件?
Unknown 说:DRM_BUS_FLAG_DE_HIGH 或 DRM_BUS_FLAG_DE_LO
在咨询我们本地 Linux 显示工程师后、我们将执行以下步骤:
这可能有助于您查看显示控制驱动程序是否正在注册更改。
-Josue