https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512846/j784s4xevm-imx662
器件型号:J784S4XEVMThread 中讨论的其他器件:TDA4VM、INA228、 SK-AM69
工具/软件:
我尝试使用 imx662运行 gstreamer 命令来捕获帧、但没有 tiovxisp、也没有在命令中明确提及任何 IO_MODE、但我无法获取帧、下面是我使用的命令
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 num-buffers=60! 视频/x-Bayer、宽度=1920、高度=1080、帧速率=60/1、格式=rggb10! 绝对时间戳位置=/run/media/User-mmcblk0p4/abs_timestamps_60.log ! filesink location=/run/media/User-mmcblk0p4/output.nv12
我收到以下错误:
错误:来自元素/GstPipeline:pipaine0/GstV4l2Src:v4l2src0:无法分配所需的内存。
其他调试信息:
../gst-plugins-good-1.20.7/sys/v4l2/gstv4l2src.c (777):gst_v4l2src_decision_allocation ():/GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
缓冲池激活失败
执行在0:00:00.281495940之后结束
正在将管道设置为空...
错误:来自元素/GstPipeline:pipaine0/GstV4l2Src:v4l2src0:内部数据流错误。
这种 gstreamer 命令(没有提及 IO 模式、也没有 tiovxisp)可以与 IMX219配合使用、IMX662中的问题可能是什么原因导致的?