This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:IMX662

Guru**** 2422730 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, TDA4VM, SK-AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1512846/j784s4xevm-imx662

器件型号:J784S4XEVM
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VM、INA228、 SK-AM69

工具/软件:

我尝试使用 imx662运行 gstreamer 命令来捕获帧、但没有 tiovxisp、也没有在命令中明确提及任何 IO_MODE、但我无法获取帧、下面是我使用的命令

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 num-buffers=60! 视频/x-Bayer、宽度=1920、高度=1080、帧速率=60/1、格式=rggb10! 绝对时间戳位置=/run/media/User-mmcblk0p4/abs_timestamps_60.log ! filesink location=/run/media/User-mmcblk0p4/output.nv12

我收到以下错误:

错误:来自元素/GstPipeline:pipaine0/GstV4l2Src:v4l2src0:无法分配所需的内存。
其他调试信息:
../gst-plugins-good-1.20.7/sys/v4l2/gstv4l2src.c (777):gst_v4l2src_decision_allocation ():/GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
缓冲池激活失败
执行在0:00:00.281495940之后结束
正在将管道设置为空...
错误:来自元素/GstPipeline:pipaine0/GstV4l2Src:v4l2src0:内部数据流错误。


这种 gstreamer 命令(没有提及 IO 模式、也没有 tiovxisp)可以与 IMX219配合使用、IMX662中的问题可能是什么原因导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    错误日志与 E2E 论坛帖子( https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1418056/tda4vl-q1-v4l2src0-failed-to-allocate-required-memory?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=v4l2src0%3A%20Failed%20to%20allocate%20required%20memory.#)中的错误日志类似

    我认为缺少的部分是 media-ctl 命令需要事先运行才能设置格式。 对于 IMX219、  默认映像中有一个 setup_cameras.sh 脚本在启动时运行命令、这可能是它在 IMX219时工作的原因: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-apps/blob/main/scripts/setup_cameras.sh

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma Fujiwara:

    以下命令可与 Aquila 板上的 imx662配合使用、

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 io-mode=dmabuf-import num-buffers=$frame! video/x-Bayer、width=$width、height=$height、帧速率=60/1、format=rggb10! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-imx662-subdev0 sensor-name="sensor_sony_IMX662" dcc-isp-file=/opt/imaging/imx662/linear/dcc_viss.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx662/linear/dcc_2a.bin format-msb=9! video/x-raw、格式=NV12、宽度=1920、高度=1080、帧速率=60/1! 绝对时间戳位置=$LOG_FILE! filesink location=$file

    v4l2-ctl -d /dev/v4l-imx662-subdev0 --set-ctrl exposure_auto=1

    v4l2-ctl -d /dev/v4l-imx662-subdev0 --set-ctrl exposure_time_absolute=16600



    但我想知道为什么我无法捕获原始数据而不明确提及 imx662命令中的 tiovxisp 和 io_mode。 该命令(未明确提及 tiovxisp 和 io_mode)与 tda4vm 板上的 imx219一起使用。 这是由驱动器处理缓冲区的差异造成的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    但我想知道为什么我无法捕获原始数据、而无需在命令中明确提及 imx662中的 tiovxisp 和 io_mode。 该命令(未明确提及 tiovxisp 和 io_mode)与 tda4vm 板上的 imx219一起使用。 [/报价]

    我不知道。 IO_MODE 肯定会更改缓冲区的处理方式、使用 tiovxisp 将转换映像格式。 从技术上讲、应该可以在没有 tiovxisp 的情况下捕获原始数据。

    您能否分享您用于 IMX219 + TDA4VM 电路板的 GStreamer 流水线、以便我们可以与新的非工作流水线进行比较?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原孝磨你好

    感谢您更快的响应、以下是用于在 TDA4VM 中使用 imx219捕获帧的 gstreamer 命令

    root@tda4vm-sk:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx219-cam0 num-buffers=10! 视频/x-Bayer、格式=rggb、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1! filesink location=output_Bayer_image_3.raw
    正在将管道设置为已暂停...
    流水线是实时的,不需要 PREROLL ...
    流水线是 PREROLLED。
    正在设置播放管道...
    新时钟:GstSystemClock
    重新分配延迟...
    从元素"pipine0"获取 EOS。
    执行在0:00:00.404877865之后结束
    正在将管道设置为空...
    正在释放管道...


    以下内容适用于 IMX662

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 num-buffers=10! 视频/x-Bayer、格式=rggb10、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1! filesink location=output_Bayer_image_3.raw

    错误:来自元素/GstPipeline:pipaine0/GstV4l2Src:v4l2src0:无法分配所需的内存。
    其他调试信息:
    ../gst-plugins-good-1.20.7/sys/v4l2/gstv4l2src.c (777):gst_v4l2src_decision_allocation ():/GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
    缓冲池激活失败
    执行在0:00:00.281495940之后结束
    正在将管道设置为空...
    错误:来自元素/GstPipeline:pipaine0/GstV4l2Src:v4l2src0:内部数据流错误。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    两人之间似乎没有什么突出的。 除了 rggb 与 rggb10的格式外、看起来几乎相同。 我怀疑这是造成问题,因为你提到,在" Aquila 板"管道与 rggb10是有效的。

    不过、我现在注意到的一点是、与 Aquila 板一起使用的 GStreamer 流水线使用了宽度和高度的环境变量。  

    对于使用 imx662和 Aquila 板的工作管道、您能否回显$width 和$height 环境变量设置为什么? 也许 media-ctl 设置的分辨率与管道使用的分辨率不匹配?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FILE=/run/media/User-mmcblk0p4/output.nv12

    log_file="/run/media/User-mmcblk0p4/abs_timestamps_60.log

    宽度= 1920

    高度=1080

    帧=60

     

    #===为 imx662摄像头设置 tiovx 模块和 gstreamer 插件==# 这是中间修复

    /opt/edgeai-gst-apps/scripts/install_gst_plugins.sh

    /opt/edgeai-gst-apps/scripts/install_tiovx_modules.sh

     

    #===运行 GStreamer 流水线===

    echo "running Gstreamer pipeline to collect $frames..."

     

    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 io-mode=dmabuf-import num-buffers=$frame! video/x-Bayer、width=$width、height=$height、帧速率=60/1、format=rggb10! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-imx662-subdev0 sensor-name="sensor_sony_IMX662" dcc-isp-file=/opt/imaging/imx662/linear/dcc_viss.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx662/linear/dcc_2a.bin format-msb=9! video/x-raw、格式=NV12、宽度=1920、高度=1080、帧速率=60/1! 绝对时间戳位置=$LOG_FILE! filesink location=$file

    v4l2-ctl -d /dev/v4l-imx662-subdev0 --set-ctrl exposure_auto=1

    v4l2-ctl -d /dev/v4l-imx662-subdev0 --set-ctrl exposure_time_absolute=16600

     

    以上内容来自用于 运行 gstreamer 命令以测试 IMX662摄像头的.sh 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我在没有 tiovxisp 的情况下尝试运行 gstreamer 命令而未提及 IO_MODE 时遇到的日志和错误


    root@j784s4-evm:/usr/cam_test # gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 num-buffers=10! 视频/x-Bayer、格式=rggb、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1! filesink location=outpu_imx662_Bayer.raw

     

    [1339.904818] vdecc 4210000.video-codec: VPU 唤醒(W5_VPU_REMAP_CORE_START)超时
    [ 1359.915057] vdecc 4210000.video-codec: VPU 唤醒(W5_VPU_REMAP_CORE_START)超时

     

     

     

    [ 1379.923491] vdecc 4220000.video-codec: VPU wakeup (W5_VPU_REMAP_CORE_START) timeout
    [ 1399.931728] vdecc 4220000.video-codec:VPU 唤醒(W5_VPU_REMAP_CORE_START)超时
    正在将管道设置为已暂停...
    流水线是实时的,不需要 PREROLL ...
    管道是 PR [1409.954402]----- [在这里剪切]------
    EOLLED ...
    正在设置播放管道...
    新时钟:GstSysst[1409.959065]警告:CPU:1 PID:1997、位于 drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-core.c:1627 vb2_start_stream+0xe0/0x15c [videobuf2_common]
    emClock
    [1409.977444]链接的模块:rpmsg_crpmsg_char 覆盖蓝牙 ecdh_generic ecc cfg80211 rfkill cdns_csi2rx st_magn_spc_accel_spj721e_csi2rx
    [1410.041065] CPU: 1 PID: 1997 Comm: v4l2src0: src tainted: G       W O      6.1.80 #1.
    [1410.054950] pstate:600005 (nZCv daif -pan -uao -TCO -DIT -SSB BTYPE =--)
    [1410.061894] PC:vb2_start_stream+0xe0/0x15c [videobuf2_common]
    [1410.068064] LR : vb2_start_stream+0x68/0x15c [videobuf2_common]
    [1410.074231] sp : ffff80000be6bb60
    [1410.077531] x29:ffff80000be6bb60 x28:ffff0008c4a9b100 x27:ffffff0008c4a414b8
    [ 1410.084649] x26:0000000000000000 x25:0000000040045612 x24:0000000000000000
    [1410.091766] x23:ffff80000be6bcc8 x22:ffff0008c03b1800 x21:ffffff0008c4a41438
    root@j784s4-evm:/usr/cam_test # gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 num-buffers=10! 视频/x-Bayer、格式=rggb、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1! filesink location=output_imx662_Bayer.raw
    [1439.095966] vdecc 4210000.video-codec: VPU wakeup(W5_VPU_remap_core_start) timeout
    [1459.106082] vdecc 4210000.video-codec: VPU wakeup(W5_VPU_remap_core_start) timeout
    [ 1479.114445] vdecc 4220000.video-codec: VPU 唤醒(W5_VPU_REMAP_CORE_START)超时
    [1499.122738] vdecc 4220000.video-codec: VPU wakeup (W5_VPU_REMAP_CORE_START) timeout
    正在将管道设置为已暂停...
    流水线是实时的,不需要 PREROLL ...
    管道是 PRER[1509.141268]------ [在这里剪切]------
    [1509.149991]警告:CPU:0 PID:2001、位于 drivers/media/common/videobuf2/videobuf2-core.c:1627 VB2_start_stream+0xe0/0x15c [videobuf2_common]
    [1509.162851]链接的模块:rpmsg_crpmsg_char 覆盖蓝牙 ecdh_generic ecc cfg80211 rfkill cdns_csi2rx st_magn_spc_accel_spj721e_csi2rx
    [1509.225784] CPU: 0 PID: 2001 Comm: v4l2src0: src tainted: g       W O      6.1.80 #1.
    [1509.239668] pstate:600005 (nZCv daif -pan -uAO -TCO -DIT -SSB BTYPE=--)
    [1509.246611] PC:vb2_start_stream+0xe0/0x15c [videobuf2_common]
    [1509.252782] LR : VB2_start_stream+0x68/0x15c [videobuf2_common]
    [1509.258951] sp : ffff80000b08bb60
    [ 1509.262251] x29:ffff80000b08bbb60 x28:ffff0008c5b6df00 x27:ffff0008c4a414b8
    [ 1509.269369] x26:0000000000000000 x25:0000000040045612 x24:0000000000000000
    [ 1509.276487] x23:ffff80000b08bcc8 x22:ffffff0008bf6be700 x21:ffffff0008c4a41438
    [ 1509.283605] x20:ffff0008c4a41260 x19:00000000ffffffffea x18:0000000000000000
    [ 1509.290723] X17:0000000000000000 x16:0000000000000000 x15:000000002354e0e0
    [ 1509.297840] x14:000000000000 X13:0000000000000000 x12:0000000000000000
    [1509.304958] x11:0000000000000000 x10:0000000000009:0000000000000000
    [ 1509.312076] x8:0000000000000000 x7:000000000005 x6:0000000000000012
    [ 1509.319194] x5:000000000000 x4:0000000000000001 x3:ffff0008bc231dc0
    [ 1509.326311] x2:000000000000 x1:ffff800000e13000 x0:000000000004
    [1509.333428]呼叫跟踪:
    [1509.335861] VB2_start_streaming+0xe0/0x15c [videobuf2_common]
    [1509.341683] vb2_core_streamon+0x90/0x190 [videobuf2_common]
    [1509.34731] vb2_ioctl_streamon+0x5c/0xb0 [videobuf2_v4l2]
    [1509.352807] V4L_streamon+0x24/0x30 [videodev]
    [1509.357262] __video_do_ioctl+0x18c/0x3dc [videodev]
    [ 1509.362232] video_us1r01] do_el0_svc+0x20/0x30  
    [1509.391403] el0_Svc+0x28/0xa0  
    [ 1509.3944449] el0t_64_SYNC_HANDLER+0xbc/0x140
    [ 1509.398705] el0t_64_sync+0x18c/0x190
    [1509.402354]--[结束跟踪000000000000 ]-----
    老旧的酒店
    正在设置播放管道...
    新时钟:GstSystemClock
    错误:来自元素/GstPipeline:pipaine0/GstV4l2Src:v4l2src0:无法分配所需的内存。
    其他调试信息:
    ../gst-plugins-good-1.20.7/sys/v4l2/gstv4l2src.c (777):gst_v4l2src_decision_allocation ():/GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
    缓冲池激活失败
    执行在0:00:00.269254265之后结束
    正在将管道设置为空...
    错误:来自元素/GstPipeline:pipaine0/GstV4l2Src:v4l2src0:内部数据流错误。
    其他调试信息:
    ../gstreamer -1.20.7/libs/gst/base/gstbasesrc.c (3127):gst_base_src_loop ():/GstPipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
    流已停止、原因未协商(-4)
    正在释放管道...
    root@j784s4-evm:/usr/cam_test



    感谢您的回答 Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    高度和宽度看起来与工作管道的分辨率相同。 因此、我怀疑由于解决问题而在谈判过程中会出现不匹配的情况。

    您共享的最新错误日志很奇怪、很有趣。 错误似乎来自编解码器、但我不认为会使用编解码器加速器。 我想在内部,使用文件链接正在调用编解码器代码。

    您能做一个实验,而不是文件链接,我们使用 fakesink 来看看我们是否可以缩小问题的范围? 如下所示:

    • gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 num-buffers=10! 视频/x-Bayer、格式=rggb、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1! fakesink

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma Fujiwara:

    抱歉的困惑,我已经认为一些内核没有映射到视觉应用,因此这些编解码器问题上升。 这是您发出的上述命令的日志、

    root@j784s4-evm:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 num-buffers=10! 视频/xbayer、格式=rggb、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1! fakesink
    警告:错误的流水线:无法将 v4l2src0链接到 fakesink0、v4l2src0无法处理 caps video/xbayer、format=(string) rggb、width=(int) 1920、height=(int) 1080、帧速率=(faction) 30/1


    上面的 dmesg 日志、

    root@j784s4-evm:~# dmesg | tail -5  

    [244.638227] ctrl_id = 00980913 ctrl_val = 300
    [244.669266] ctrl_id = 009a0901 ctrl_val = 0
    [245.066272] ctrl_id = 00980911 ctrl_val = 16600
    [ 245.187959] ctrl_id = 00980911 ctrl_val = 8000
    [246.206822] imx662 2-0042:已启用自动增益和曝光  
    root@j784s4-evm:~#


    我之前在未明确提及 tiovxisp 和 IO 模式的情况下测试的命令日志如下所示:

    root@j784s4-evm:~# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 num-buffers=10! 视频/x-Bayer、格式=rggb、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1! filesink location=outpu_imx662_Bayer.raw
    正在将管道设置为已暂停...
    流水线是实时的,不需要 PREROLL ...
    流水线是 PREROLLED。
    正在设置播放管道...
    新时钟:GstSystemClock
    [462.146217] imx662 2-0042:已启用自动增益和曝光  
    [462.151969] ctrl_id = 00980911 ctrl_val = 8000
    [462.181752] imx662 2-0042:自动增益和曝光已启用  
    [ 462.191920] ctrl_id = 00980913 ctrl_val = 0
    [ 462.218021] imx662 2-0042:禁用 TI ISP 增益和曝光控制  
    [ 462.228620] ctrl_id = 009a0902 ctrl_val = 8000
    [ 462.258204] ctrl_id = 009e0903 ctrl_val = 1
    ^Chandling 中断。
    中断:正在停止流水线...
    执行在0:00:06.495854375之后结束
    正在将管道设置为空...
    正在释放管道...
    root@j784s4-evm:~# dmesg | tail -10
    [245.066272] ctrl_id = 00980911 ctrl_val = 16600
    [ 245.187959] ctrl_id = 00980911 ctrl_val = 8000
    [246.206822] imx662 2-0042:已启用自动增益和曝光  
    [462.146217] imx662 2-0042:已启用自动增益和曝光  
    [462.151969] ctrl_id = 00980911 ctrl_val = 8000
    [462.181752] imx662 2-0042:自动增益和曝光已启用  
    [ 462.191920] ctrl_id = 00980913 ctrl_val = 0
    [ 462.218021] imx662 2-0042:禁用 TI ISP 增益和曝光控制  
    [ 462.228620] ctrl_id = 009a0902 ctrl_val = 8000
    [ 462.258204] ctrl_id = 009e0903 ctrl_val = 1
    root@j784s4-evm:~#  


    她说这话竟然有点抽泣。 感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    我这边有两条评论:

    首先、 第一个流水线似乎有一个拼写错误。 它应该是"video/x-Bayer"而不是"video/xbayer"。 流水线应该可以工作、因为我使用如下所示的虚拟视频源进行了验证:  

    gst-launch-1.0 videotestsrc ! capsfilter caps="video/x-bayer, format=rggb, width=1920, height=1080, framerate=30/1" ! fakesink
    Setting pipeline to PAUSED ...
    Pipeline is PREROLLING ...
    Pipeline is PREROLLED ...
    Setting pipeline to PLAYING ...
    Redistribute latency...
    New clock: GstSystemClock
    ^Chandling interrupt.
    Interrupt: Stopping pipeline ...
    Execution ended after 0:00:05.679225300
    Setting pipeline to NULL ...
    Freeing pipeline ...
    root@am67-sk:~#
    

    您能否重试管道?

    其次、我能否对硬件设置进行一些说明? 具体来说、这是在 TI J784S4 EVM、TI SK-AM69还是定制板上进行的吗? 在使用 ISP 并在此硬件设置中定义 IO 模式时、摄像头捕捉流水线是否工作?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma Fujiwara:

    抱歉、更正了拼写错误、下面给出了该命令的日志、

    root@j784s4-evm:/opt/edgeai-gst-apps # gst-launch-1.0 videotestsrc! capsfilter caps="video/x-Bayer、format=rggb、width=1920、height=1080、帧速率=30/1"! fakesink
    正在将管道设置为已暂停...
    流水线是 PREROLLING ...
    流水线是 PREROLLED。
    正在设置播放管道...
    重新分配延迟...
    新时钟:GstSystemClock
    ^Chandling 中断。
    中断:正在停止流水线...
    执行在0:00:04.956348930之后结束
    正在将管道设置为空...
    正在释放管道...



    我们使用的是在使用 J784S4 EVM SDK 构建的映像上运行的定制电路板。 使用 ISP 和 IO 模式插件时、摄像头捕捉工作正常、下面是其中的日志、  

    root@j784s4-evm:/run/media/User-mmcblk0p4 # gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 io-mode=dmabuf-import num-buffers=60! 视频/x-Bayer、宽度=1920、高度=1080、帧速率=60/1、格式=rggb10! tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-imx662-subdev0 sensor-name="sensor_sony_IMX662" dcc-isp-file=/opt/imaging/imx662/linear/dcc_viss.bin sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx662/linear/dcc_2a.bin format-msb=9! video/x-raw、格式=NV12、宽度=1920、高度=1080、帧速率=60/1! 绝对时间戳位置=/run/media/User-mmcblk0p4/abs_timestamps_60.log! filesink location=/run/media/User-mmcblk0p4/output.nv12

    应用程序:初始化...!!
    MEM:初始化...!!!
    MEM:初始化的 DMA 堆(FD=6)!!!
    MEM:初始化...完成!!!
    IPC:初始化...!!
    ipc:初始化...完成!!!
    remote_service:初始化...!!
    remote_service:初始化...完成!!!
    278.1334s:GTC 频率= 200 MHz
    应用程序:初始化...完成!!
    278.133504s:vx_zone_init:Enabled
    278.133512 s:vx_zone_error:Enabled
    278.133519 s:vx_zone_warning:Enabled
    278.134507 s:vx_zone_init:[tivxPlatformCreateTargetId:116]添加了目标 MPU-0
    278.134654 s:vx_zone_init:[tivxPlatformCreateTargetId:116]添加了目标 MPU-1
    278.134770 s:vx_zone_init:[tivxPlatformCreateTargetId:116]添加了目标 MPU-2
    278.134882 s:vx_zone_init:[tivxPlatformCreateTargetId:116]添加了目标 MPU-3
    278.134893 s:vx_zone_init:[tivxInitLocal:136]初始化完成!!!
    278.135381 s:vx_zone_init:[tivxHostInitLocal:101]主机已完成初始化!!!
    settin[ 261.784336] ctrl_id = 009e0903 ctrl_val = 0
    G 管道暂停...
    流水线处于活动状态、不需要 pre[261.811019] imx662 2-0042:禁用自动增益和曝光
    滚动...
    流水线是 PREROLLED。
    正在设置播放管道...
    新时钟:GstSystemClock
    [ 261.828261] ctrl_id = 009a0902 ctrl_val = 16600
    [261.855261] imx662 2-0042:自动增益和曝光已禁用
    [ 261.865606] imx662 2-0042:禁用 TI ISP 增益和曝光控制
    [ 261.872036] ctrl_id = 009a0902 ctrl_val = 16600
    [ 261.898256] ctrl_id = 009e0903 ctrl_val = 0
    重新分配延迟...
    [ 261.930256] ctrl_id = 009a0901 ctrl_val = 1
    [262.264615] imx662 2-0042:自动增益和曝光已禁用
    [262.425825] imx662 2-0042:禁用自动增益和曝光
    从元素"pipine0"获取 EOS。
    执行在0:00:01.492500120之后结束
    正在将管道设置为空...
    正在释放管道...
    279.764139 s:vx_zone_init:[tivxHostDeInitLocal:115]主机完成了初始化!!!
    279.768467 s:vx_zone_init:[tivxDeInitLocal:204]取消初始化完成!!!
    应用程序:Deinit ...!!
    REMOTE_SERVICE:取消初始化...!!!
    REMOTE_SERVICE:取消初始化...完成!!!
    IPC: Deinit ..!
    IPC:取消初始化...完成!!!
    MEM:Deinit ...!!
    DDR_SHARED_MEM:Alloc's:25alloc's、共38850771字节
    DDR_SHARED_MEM:FREE's:25个 FREE's、共38850771字节
    DDR_SHARED_MEM:open 的:0个0字节的分配
    MEM:Deinit ...完成了!!!
    应用程序:Deinit ...完成!!
    root@j784s4-evm:/run/media/User-mmcblk0p4 ls -l output.nv12
    -rwxrwx--- 1根磁盘186624000 Apr 28 17:46 output.nv12
    root@j784s4-evm:/run/media/User-mmcblk0p4  

    感谢您的回答、

    此致、

    Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    对与额外演示流水线混淆表示歉意。 您能不能运行我最初使用 v4l2src 共享的原始流水线、但没有拼写错误?

    • gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 num-buffers=10! 视频/x-Bayer、格式=rggb、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1! fakesink
    帧速率=60/1、format=rggb10

    ^此外、我发现工作流水线使用的帧速率和格式与不带 tiovxisp 和 IO 模式的非工作流水线不同。 因此、除了 我最初的示例流水线外、您是否也可以运行该流水线:

    • gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 num-buffers=60! 视频/x-Bayer、格式=rggb10、宽度=1920、高度=1080、帧速率=60/1! fakesink

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhi Takuma Fujiwara

    下面是您请求的两个命令的日志

    root@j784s4-evm:/home/Diagnostics/Out # gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 num-buffers=10! 视频/x-Bayer、格式=rggb、宽度=1920、高度=1080、帧速率=30/1! fakesink
    正在将管道设置为已暂停...
    流水线是实时的,不需要 PREROLL ...
    流水线是 PREROLLED。
    正在设置播放管道...
    新时钟:GstSystem[ 148.473888] imx662 2-0042:已启用自动增益和曝光
    有用
    [ 148.481293] ctrl_id = 00980911 ctrl_val = 8000
    [148.511284] imx662 2-0042:已启用自动增益和曝光
    [ 148.521458] ctrl_id = 00980913 ctrl_val = 0
    [ 148.550341] imx662 2-0042:TI ISP 增益和曝光控制已禁用
    [ 148.560937] ctrl_id = 009a0902 ctrl_val = 8000
    [ 148.586333] ctrl_id = 009e0903 ctrl_val = 1
    ^Chandling 中断。
    中断:正在停止流水线...
    执行在0:01:36.747935320之后结束
    正在将管道设置为空...
    正在释放管道...
    root@j784s4-evm:/home/Diagnostics/Out # gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 num-buffers=60! 视频/x-Bayer、格式=rggb10、宽度=1920、高度=1080、帧速率=60/1! fakesink
    正在将管道设置为已暂停...
    流水线是实时的,不需要 PREROLL ...
    流水线是 PREROLLED。
    正在设置播放管道...
    新时钟:GstSystem[ 148.618333] ctrl_id = 009a0901 ctrl_val = 1
    有用
    [ 274.352939] ctrl_id = 009e0903 ctrl_val = 0
    [274.387296] imx662 2-0042:禁用自动增益和曝光
    [ 274.397290] ctrl_id = 009a0902 ctrl_val = 16600
    [274.422347] imx662 2-0042:自动增益和曝光已禁用
    [ 274.432708] imx662 2-0042:禁用 TI ISP 增益和曝光控制
    [ 274.439182] ctrl_id = 009a0902 ctrl_val = 16600
    [ 274.466343] ctrl_id = 009e0903 ctrl_val = 0
    重新分配延迟...
    从元素"pipine0"获取 EOS。
    执行在0:00:01.393581730之后结束
    正在将管道设置为空...
    正在释放管道...

    感谢您的反馈、

    此致、

    Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    看起来第二个流水线从流水线接收到 EOS、这应该意味着它到达"num-buffers"属性中设置的60帧的流结束。  

    从这一点来看,我认为非工作管道和工作管道之间的主要区别是格式,也许是框架。 我认为你原来的帖子有 rggb10 ,但它看起来像 它已经切换到 rgb 的某个地方沿着实验。  因此、6天前5月16日之后出现的问题很可能是由于格式不匹配造成的。

    由于这种混淆、我建议再次以更正的格式和60/1帧速率运行管道、并分享观察到的日志/行为:

    • gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 num-buffers=60! 视频/x-Bayer、格式=rggb10、宽度=1920、高度=1080、帧速率=60/1! filesink location=output_imx662_Bayer.raw

    上面的管道与您在最近的帖子中运行的 fakesink 管道相同,只有一个文件链接更改。 如果该流水线不起作用、则使用文件链接时存在问题、文件链接是一个来自 GStreamer 社区而并非特定于 TI 的通用 GStreamer 插件。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma Fujiwara:

    感谢您的回答、尽管我与不同的不适当日志和错误信息混淆、但仍指导我完成了错误纠正。

    以下是工作流水线 gstreamer 命令、用于在不使用 tiovxisp 的情况下捕获帧、并且使用 IMX662未明确提及 IO_MODE=DMABUF_IMPORT、


    root@j784s4-evm:/opt/edgeai-gst-apps # gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video-imx662-cam0 num-buffers=60! 视频/x-Bayer、格式=rggb10、宽度=1920、高度=1080、帧速率=60/1! filesink location=output_imx662_Bayer.raw
    正在将管道设置为已暂停...
    流水线是实时的,不需要 PREROLL ...
    流水线是 PREROLLED。
    正在设置播放管道...
    新时钟:GstSystemClock
    [  38.220706] imx662 2-0042:已启用自动增益和曝光  
    [  38.226455] ctrl_id = 00980911 ctrl_val = 8000
    [38.255972]  imx662 2-0042:已启用自动增益和曝光  
    [  38.266154] ctrl_id = 00980913 ctrl_val = 0
    [  38.292264] imx662 2-0042:启用 TI ISP 增益和曝光控制  
    [  38.302807] ctrl_id = 00980911 ctrl_val = 16600
    [  38.331261] ctrl_id = 00980913 ctrl_val = 300
    重新分配延迟...
    从元素"pipine0"获取 EOS。
    执行在0:00:01.419026995之后结束
    正在将管道设置为空...
    正在释放管道...
    root@j784s4-evm:/opt/edgeai-gst-apps ls -l output_imx662_Bayer.raw  
    rw-r--r-- 1根根248832000 Apr 28 17:43 output_imx662_Bayer.raw


    此致、

    Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sriram、

    感谢您分享此更新。 我最后道歉,因为我在审查管道时错过了格式的改变。 在任何情况下,很高兴听到我们有管道工作!

    此致、

    Takuma