请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VE-Q1 工具/软件:
在 PDK 中、我没有看到任何对 eMMC/SD 存储器执行通用命令的示例。
我特别想知道如何执行命令来擦除 eMMC (CMD35、CMD36和 CMD38)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
在 PDK 中、我没有看到任何对 eMMC/SD 存储器执行通用命令的示例。
我特别想知道如何执行命令来擦除 eMMC (CMD35、CMD36和 CMD38)。
尊敬的 Riccardo:
很抱歉晚才回复。
[引述 userid="653877" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518159/tda4ve-q1-performing-erase-command-on-emmc-sd-memory在 PDK 中、我没有看到任何对 eMMC/SD 存储器执行通用命令的示例。
我特别想知道如何执行命令来擦除 eMMC (CMD35、CMD36和 CMD38)。
[/报价]抱歉、表示 PDK eMMC 驱动程序当前不具备对 eMMC 执行擦除命令的功能。
此致
Gokul
尊敬的 Riccardo:
我是否可以通过使用 PDK 中已实现的内容来实现这一点、或者我是否需要实现 MMCDS 外设的低级管理?
目前、即使在 eMMC 驱动程序中、也没有在 PDK 中实现它。因此也需要进行低级管理。
此致
Gokul