This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:对 eMMC/SD 存储器执行擦除命令

Guru**** 2481635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518159/tda4ve-q1-performing-erase-command-on-emmc-sd-memory

器件型号:TDA4VE-Q1

工具/软件:

在 PDK 中、我没有看到任何对 eMMC/SD 存储器执行通用命令的示例。

我特别想知道如何执行命令来擦除 eMMC (CMD35、CMD36和 CMD38)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    很抱歉晚才回复。

    [引述 userid="653877" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518159/tda4ve-q1-performing-erase-command-on-emmc-sd-memory

    在 PDK 中、我没有看到任何对 eMMC/SD 存储器执行通用命令的示例。

    我特别想知道如何执行命令来擦除 eMMC (CMD35、CMD36和 CMD38)。

    [/报价]

    抱歉、表示 PDK eMMC 驱动程序当前不具备对 eMMC 执行擦除命令的功能。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能以某种方式实现吗?  
    我是否可以通过使用 PDK 中已实现的内容来实现该目的、或者我是否需要实现 MMCDS 外设的低级管理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:

    我是否可以通过使用 PDK 中已实现的内容来实现这一点、或者我是否需要实现 MMCDS 外设的低级管理?

    目前、即使在 eMMC 驱动程序中、也没有在 PDK 中实现它。因此也需要进行低级管理。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我几乎是靠自己完成的。