工具/软件:
您好、 团队、
MCAL 版本10.1
有几个 WDG 模块问题需要咨询。
1)为什么在函数 Wdg_Set 中调用函数 Wdg_Trigger?

这样、必须满足下图中红色框指示的条件

这两个函数应异步?μ s
2 μ s)在看门狗溢出时将其配置为复位模式吗? EB 工具似乎不允许

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、 团队、
MCAL 版本10.1
有几个 WDG 模块问题需要咨询。
1)为什么在函数 Wdg_Set 中调用函数 Wdg_Trigger?

这样、必须满足下图中红色框指示的条件

这两个函数应异步?μ s
2 μ s)在看门狗溢出时将其配置为复位模式吗? EB 工具似乎不允许

1)变量 WDG_darvObj。 counterRef 在 WDG_TRIGGER 函数之前分配一个值、而变量 elapsedClkCnt 在 WDG_TRIGGER 函数中分配一个值。 RIT 是向下计数、因此 WDG_darvObj。 counterRef 必须大于 elapsedClkCnt。 上面红色框中的条件是否必须保持? 这是我想表达的
2)是、但无法配置 EB
您好:
1)
是的、但 EB 无法配置
让我在内部检查这一点,它是不可配置的参数。 我将与内部团队核实为什么将其设置为不可配置的参数,并根据需要提交一个 TT。
此致
Tarun Mukesh
您好、Kong、
我从硬件团队了解到、WDG IP 没有进行直接复位 的重置功能。这是 WDG 硬件 IP 的限制、因此 WDG_RESET_RXN 被禁用。 WDG 将向 PMIC 发送 ESM 中断、PMIC 对内核进行复位。
我们将使用此注释以及用户指南更新配置。
Unknown 说:2)在看门狗溢出时是否可以将其配置为复位模式? EB 工具似乎不允许它
这将保持不变。因为这是 HW 的限制
此致
Tarun Mukesh
您好:
RTI 是一个向下计数器、从非零值计数为零、并向 CPU 或 ESM 生成一个中断、然后可以对其进行编程以复位 SoC。
您可以看到在实施过程中做出了这一决定
此致
Tarun Mukesh
那么、RTI 说明是否应在上述文档中得到确认、而不是在 TRM 手册中得到确认?
是。 从硬件的角度来看、TRM 可以支持许多功能、但这些文档介绍了软件的局限性。
从 SW、WDG 无法直接生成复位。它必须生成 ESM 中断、PMIC 将内核复位。
此致
Tarun Mukesh