请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具/软件:
你好。
我正在尝试使用 AM6252实现 LCD、但我有一个问题。
我尝试使用 RGB 888模块、但我认为我需要调整单端50欧姆或至少调整长度。
我开发的定制板不考虑现有的 LCD、因此空间很窄、我尝试通过极少修改实现 LCD、
但我查看过之前的数据后、EVM 似乎依法了。
请回答相关问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好。
我正在尝试使用 AM6252实现 LCD、但我有一个问题。
我尝试使用 RGB 888模块、但我认为我需要调整单端50欧姆或至少调整长度。
我开发的定制板不考虑现有的 LCD、因此空间很窄、我尝试通过极少修改实现 LCD、
但我查看过之前的数据后、EVM 似乎依法了。
请回答相关问题。
你好、 哦、Sangbong
我想知道我是否需要确切的单端阻抗值
不知道你吃的是什么。 电路板上的阻抗是多少。
如果我将 CLK 和 RGB 引脚之间的长度差保持在1mm 以内、可以吗?
这应该是可以的。 请参阅以下要求。
PCB 连接要求
TStd (布线不匹配延迟)所有布线上的传播延迟不匹配100ps (max)
此致、
Sreenivasa.