This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62 RGB LCD 查询

Guru**** 2331900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518652/am625-the-am62-rgb-lcd-inquiry

器件型号:AM625

工具/软件:

你好。

我正在尝试使用 AM6252实现 LCD、但我有一个问题。

我尝试使用 RGB 888模块、但我认为我需要调整单端50欧姆或至少调整长度。

我开发的定制板不考虑现有的 LCD、因此空间很窄、我尝试通过极少修改实现 LCD、

但我查看过之前的数据后、EVM 似乎依法了。

请回答相关问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 哦、Sangbong

    感谢您的查询。

    请帮助我了解该查询。

    是否检查 DPI 信号的长度匹配情况?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa Sreenivasa

    我想知道我是需要确切的单端阻抗值、还是只需要匹配长度。

    如果我将 CLK 和 RGB 引脚之间的长度差保持在1mm 以内、是否可以?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 哦、Sangbong

    我想知道我是否需要确切的单端阻抗值

    不知道你吃的是什么。 电路板上的阻抗是多少。  

    如果我将 CLK 和 RGB 引脚之间的长度差保持在1mm 以内、可以吗?

    这应该是可以的。 请参阅以下要求。

    PCB 连接要求

    TStd (布线不匹配延迟)所有布线上的传播延迟不匹配100ps (max)

     此致、

    Sreenivasa.