This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:以太网端口(CPSW)规格

Guru**** 2481595 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518584/am69-ethernet-port-cpsw-specification

器件型号:AM69

工具/软件:

您好:

让我确认以下内容。
根据 AM69x 的 TRM、CPSW 中有以下说明。

•同步10M/100M/1000M/10G 运行

但另一方面、也有以下说明。



我不确定该器件是否可以接受10G 以太网。 请您对此发表评论吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM69支持 CPSW9G 两个10Gbps 端口(MAC 端口1、MAC 端口2)。
    上面显示、不支持以 Gbps 速度表示的半双工。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    >上面显示、不支持以 Gbps 速度表示的半双工。
    您是否意味着在1Gpbps 和10Gbps 模式下仅支持全双工?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    >上面说、不支持以 Gbps 速度表示的半双工。
    您是否意味着在1Gpbps 和10Gbps 模式下仅支持全双工?

    是、速率为1Gbps 及以上时仅支持全双工模式。

    此致、
    Sudheer