请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM69 工具/软件:
您好:
让我确认以下内容。
根据 AM69x 的 TRM、CPSW 中有以下说明。
•同步10M/100M/1000M/10G 运行
但另一方面、也有以下说明。 

我不确定该器件是否可以接受10G 以太网。 请您对此发表评论吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
>上面说、不支持以 Gbps 速度表示的半双工。
您是否意味着在1Gpbps 和10Gbps 模式下仅支持全双工?
是、速率为1Gbps 及以上时仅支持全双工模式。
此致、
Sudheer