This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442、AM6421

Guru**** 2481805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516630/am6442-am6442-am6421

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具/软件:

您好:

我需要使用4个以太网端口、2个 TSN 端口和2个 CPSW 端口。 可以应用2个 TSN 端口

分别连接 PRG0_RGMII1和 PRG0_RGMII2、CPSW 端口之一在 PRG1_SGMII2和中实现

第二个 CPSW 端口是在 PRG0_PRU0/1和 PRG1_PRU0/1的两侧实现的、如所设计  

现有开发板 TMDS64EVM。  

现在、我还需要32位模数多路复用总线的 GPMC 接口、这意味着 GPMC0_AD25和 GPMC0_AD26

与  引脚 U15和 U14的 CPSW_RGMII1_TX_CTL 和 CPSW_RGMII1_TXC 共享相同的引脚。

我是否可以将 CPSW_RGMII1_TX_CTL 和 CPSW_RGMII1_TXC 重定位 到该问题的任何解决方案

不同的 I/O 引脚? 除非我必须使用 GPMC 16位 A/D 多路复用、否则我看不到如何重新定位 CTL 和 TXC 引脚

不同的 I/O 引脚。

是否有可能的解决方案?

此致、

Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:

    感谢您的查询。
    请参阅以下应用手册、如果您需要进一步的帮助?
    www.ti.com/.../spradh8.pdf

    此致
    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     除了 U15和 U14引脚外、CPSW_RGMII1_TX_CTL 和 CPSW_RGMII1_TXC 似乎没有替代的 I/O 引脚多路复用器。

    因此、如果 GPMC 设计为32位模数多路复用模式、则使用 PRG1_PRU0在很大程度上妨碍了 PRG1_RGMII1通道

    还需要了解 CPSW_RGMII1通道、因为这些引脚是非配置的、即这2个 I/O 引脚。 ENET 通道的总数

    除非为16位配置 GPMC、否则会减少到3、或者  可以重定位这2个引脚 CPSW_RGMII1_TXC 和 CPSW_RGMII1_TXC

    U15和 U14以外的某个位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在将此查询转发给硬件专家。

    请留出一些时间来回复您。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huynh:

    [引述 userid="555281" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516630/am6442-am6442-am6421/5831843 #5831843"]

     CPSW_RGMII1_TX_CTL 和 CPSW_RGMII1_TXC  可以进行重定位

    U15和 U1以外的某个位置

    [/报价]

    如果问题是 U15和 U14是否支持备用引脚配置、答案是不支持。

    请参阅以下引脚说明

    此致、

    Sreenivasa.