This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:捕获缓冲时间戳

Guru**** 2481535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516919/tda4ven-q1-capture-buffer-timestamp

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

您好、

  在 sdk10.0中、当我在所有捕获缓冲区出队或入队时检查这些缓冲区的时间戳时、总共有四个缓冲区、其中只有一个缓冲区有时间戳、而其他三个缓冲区的时间戳都为0。 sdk9.2上不存在此问题。 您能告诉我导致这种情况的原因吗?

此致、

文波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文波:

    您能否描述您是如何检查捕获缓冲区的时间戳的? 是否从目标内核或 fvid2_driver 打印值?

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gokul:

    我在 app_multi_cam 演示中添加了打印功能以查看 timestamp.,如下所示。

    vxGetObjectArrayTimeStamp  是一个自定义函数、实现如下:

    打印效果如下,sdk9.2和 sdk10.0的打印效果相同,只有一个缓冲区有一个时间戳。

    我首先提到的问题是我弄错了。 两个 SDK 版本的现象是相同的。

    此致、

    文波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文波:

    这是正常的、因为只有您出队的引用才有时间戳、框架会在调用捕获节点的 PROCESSOR_CALLBACK 函数之前将时间戳设置为0。 当时间戳为0时、这意味着缓冲区正在处理中、但尚未使用新帧进行更新。 一旦缓冲区随数据更新、时间戳就会更新为 obj_array 引用。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gokul:

    谢谢你。 我现在明白了。

    此致、

    文波