This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、 AM6411和 AM2434、AM2432、AM2431 (ALV、ALX)定制电路板硬件设计-有关 MCU_OSC0 LVCMOS 数字时钟源的问题

Guru**** 2481785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1516863/faq-am6442-am6441-am6422-am6421-am6412-am6411-and-am2434-am2432-am2431-alv-alx-custom-board-hardware-design-queries-regarding-mcu_osc0-lvcmos-digital-clock-source

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

 使用外部 LVCMOS 时钟输入作为的处理器时钟源时、您能否分享外部 LVCMOS 数字时钟源规格和指南

MCU_OSC0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    常见问题解答是通用的、也可用于

    AM64x

    AM243x (ALV、ALX)

    请参阅以下输入:

    外部 LVCMOS 时钟规格:

     客户需要确认 他们选择的 TI 时钟源满足我们计划在 AM64x 数据表的下一个版本中发布的要求。  几款较 新器件的数据表中已经添加了非串行器/解串器用例要求。 您可以参考 AM62Ax、AM62Dx 或 AM62Px 数据表来了解这些要求、这些要求与 AM64x 非串行器/解串器用例要求相同。

    注意:添加了该表以供快速参考。 有关更新后的信息、请参阅数据表。

    AM64x 数据表将包含一个附加相位噪声参数、如果 计划使用 AM64x 串行器/解串器 在没有 通用外部时钟源的情况下实现 USB SuperSpeed 或 PCIe 运行、则必须应用该参数。

    最大相位噪声曲线应小于:
    100Hz 时为-92.3 dBc/Hz
    -122.3 dBc/Hz (1kHz 时)
    -132.3 dBc/Hz (10kHz 时)
    -142.3 dBc/Hz (100kHz 时)
    1MHz 时为-152.3 dBc/Hz

    仅当串行器/解串器 PHY 用于 USB SuperSpeed 或在没有通用外部时钟源的情况下运行 PCIe 时、"相位噪声"参数才适用。

    数据表

    AM62Dx Sitara 处理器数据表

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprspb5

    有关所需的信息、请参阅处理器特定数据表。

    数据表中的规范目前正在更新。

    如果数据表中没有提供规格、请遵循上述规格。

    连接 LVCMOS 时钟输入

    与1.8V LVCMOS 兼容的时钟输入

    时钟输入不具有失效防护功能

    时钟输入以 1.8V VDDS_OSC0为基准。

    时钟输入不具有失效防护功能

    建议将振荡器电源连接到与  VDDS_OSC0相连的同一电源

    使用 LVCMOS 时钟输入是否存在任何问题

    最好使用晶体为 AM62x 系列处理器创建参考时钟、因为时钟抖动问题的风险较低。

    使用 LVCMOS 时钟输入没有问题。 选择振荡器时请遵循上述规格。 如果使用 LVCMOS 振荡器、请 选择一个不包含 PLL 的振荡器。  与具有 PLL 的 LVCMOS 时钟源相比、仅实现在基本振荡模式下运行的晶体振荡器的 LVCMOS 时钟源提供更低的时钟抖动。

    确保遵循 数据表的 MCU_OSC0 LVCMOS 数字时钟源一节中添加的注释  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    MCU_OSC0 从 VDDS_OSC 接收电源、MCU_OSC0_XI 输入 不具有失效防护、因此连接到 MCU_OSC0_XI 的外部1.8V LVCMOS 时钟源必须是为 VDDS_OSC 供电的同一电源。

    如果按上述方式连接电源、则不会出现电源时序问题。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    AM64x 数据表的下一版本将包含规格。

    建议经常查看处理器特定产品文件夹、以获取更新的数据表。

    此致、

    Sreenivasa.