This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L132:OMAPL132 DDR_ZT 引脚电阻器容差

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1521156/omap-l132-omapl132-ddr_zt-pin-resistor-tolerance

部件号:OMAP-L132

工具/软件:

你好。  

我正在使用 OMAPL132EZWT2、想知道 DDR_ZP 电阻器容差。 之前的工程师将0.5%的电阻器接地、但数据表建议电压为5%。 下面是我检查过的列表,以尝试获得一些历史,并做出选择,不会给我们的生产头:

-研究了旧芯片(TNETV138)。 我们为其中一个电路板提供了直接替换(OMAP)。
-检查了旧芯片和新芯片的勘误表和数据表

一切都指向5%的容差。 还需要注意的是、我们使用非常短的 DDR 线路、并且我们不使用热连接来降低成本。 如果我们以1%的速度前进、您会遇到任何问题吗?

此致、
Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon

    我会看到我能找到的。

     您能否提供指向之前建议的链接?  

    —保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon

    很抱歉一天。 检查后、建议使用0.5%的电阻器。  数据表中列出的5%可能是个拼写错误。

    ——保罗