请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OMAP-L132 工具/软件:
你好。
我正在使用 OMAPL132EZWT2、想知道 DDR_ZP 电阻器容差。 之前的工程师将0.5%的电阻器接地、但数据表建议电压为5%。 下面是我检查过的列表,以尝试获得一些历史,并做出选择,不会给我们的生产头:
-研究了旧芯片(TNETV138)。 我们为其中一个电路板提供了直接替换(OMAP)。
-检查了旧芯片和新芯片的勘误表和数据表
一切都指向5%的容差。 还需要注意的是、我们使用非常短的 DDR 线路、并且我们不使用热连接来降低成本。 如果我们以1%的速度前进、您会遇到任何问题吗?
此致、
Simon。