This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:使用 RMII 和100Mb ENET 的网络启动

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523011/processor-sdk-am62x-network-boot-using-rmii-and-100-mb-enet

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

是否 在 AM62L 上使用 RMII 和100Mb ENET 支持网络启动?

这是一个低成本应用、GbE PHY 的额外成本很成问题-它不会经常引导、因此 RMII 速度较慢不是问题、可以节省大量资金。

谢谢- Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    chen zhen 说:
     在 AM62L 上是否支持使用 RMII 和100 MB ENET 进行网络启动?

    您能解释一下"网络启动"的含义吗? 您是指通过以太网引导至 U-boot 吗?

    此处的预期用例/应用是什么? (例如、通过网络引导至 U-Boot 以将 Linux 二进制文件刷写到 eMMC 等?)

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:  

    "网络引导"是指通过网络上的 RMII 以太网引导至 U-Boot。 假设这意味着连接到网络以将 Linux 二进制文件刷写到 eMMC 中、则是正确的。

    这与我们在该主题上遇到的问题相同: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493615/am625-ethernet-backup-boot-mode/

    在本例中、我们要在 AM62L 上启动。 这个芯片是否也存在同样的问题?  

    此致、

    -rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    在这种情况下、我们希望在 AM62L 上启动。 这个芯片是否也存在同样的问题?  [/报价]

    快速浏览 AM62L Linux SDK 文档后、我没有看到 AM62x Linux SDK 文档中提到的"以太网引导(以太网 RGMII)"部分。

    我必须与内部团队核实缺失此文档是否有误、或者 AM62L 是否仅支持以太网引导。 如果您在星期一之前没有收到回复、请 Ping 此主题。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    遗憾的是、AM62L 似乎不支持以太网引导。 数据表中列出了 AM62L 支持的引导模式、不包括以太网引导。  

    -道林