This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62A 在显示图像内容时会呈现黄色像素伪影。

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522096/am62a7-q1-the-am62a-exhibits-yellow-pixel-artifacts-when-displaying-image-content

器件型号:AM62A7-Q1

工具/软件:

您好、

我们尝试使用 AM62A 芯片连接摄像头并显示其输出。 ​​使用 GStreamer 在屏幕上呈现图像内容时 ​​、黄色像素伪影出现在显示屏上。

​通过观察 ​​,我们发现:

  • 这些伪影发生在中 ​​颜色突变的区域 ​
  • 它们通常表现为 ​​颜色转换边界 ​​距离
  • 示例场景:在中 ​​连接线 ​   红色门之间的距离

从图像中可以清楚地看到、棕色衣服上出现了许多黄色像素伪影、这是一种颜色 ​​在正常渲染中不应存在 ​​。

我已通过以下实验步骤验证了根本原因:

  1. ​更换显示器部件 ​​:
    交换屏幕及其柔性电缆后、 ​​问题仍然存在 ​​、从而消除显示硬件问题。
  2. ​摄像头替代 ​​:
    使用产生的替代摄像头模块 ​​没有改进 ​​、不包括摄像头传感器缺陷。
  3. ​EdgeAI UI 验证 ​​:
    直接显示 ​​EdgeAI 接口 ​​屏幕上仍然产生黄色像素伪影。
  4. ​桥接芯片测试模式验证 ​​:
    通过输出测试图形 ​​LT9211C 桥接芯片 ​​得到 ​​无伪影渲染 ​​。

​结论 ​​:
根据这些证据、我怀疑这种异常源于 TI 内部 ​​显示渲染模块(DRM) ​​。 请求 TI 工程支持调查与 DRM 相关的潜在原因。

我使用的软件版本是 ​​SDK 10.1的文档 ​​和我的 ​​图像显示流水线 ​​结构如下:
​摄像头→GStreamer→DRM→LT9211C Bridge Chip→Display Panel ​​。

我们期待您的及时反馈和技术指导。

谢谢、

Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    能否运行:
    kmstest
    kmscube

    并分享您看到的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuwei:

    为了确保这是 DRM 问题、您能否将 ISP 处理的图像保存到文件中。 然后在 PC 上查看保存的图像、并查看是否存在黄色像素伪影。

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    我尝试将 GST 输出图像保存为视频文件、并且未观察到任何黄色像素伪影。

    谢谢、

    Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Divyansh

    我们使用 kmstest 和 kmscube 进行图像显示测试、并观察到像素伪影问题仍然存在。

    值得注意的是、像素伪影偶尔出现、出现概率约为60%。 如果在系统启动后的第一次显示期间存在像素伪影、则这些伪影会在后续测试中使用 kmstest 或 GST 持续存在。 相反、如果启动后初始显示中未出现像素伪影、则在后续测试中不会出现。

    此外、还应注意、像素伪影仅出现在颜色转换区域、而不会出现在纯色块中。

    谢谢、
    Yuwei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最可能的问题是 LT9211C 桥接芯片、其驱动程序或面板。
    您是否针对任何其他电路板/SoC 对其进行了验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的面板具有哪种接口;该桥接器正在将 DPI 转换为 OLDI 或 DSI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Divyansh

    我们的视频信号输出是 OLDI。 值得注意的是、我们在9.2版上使用了相同的硬件、但未出现此屏幕显示问题。 但是、在升级到版本10.1后、会出现此问题。 我相信硬件完全符合使用要求。

    谢谢、

    Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您能否分享显示像素伪影的 kmstest 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您使用的时序参数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Divyansh

    我们已解决此问题。 黄色像素伪影的原因与驱动器加载时序有关。 我们通过调整驱动器加载顺序来解决这个问题。

    再次感谢您的支持。

    谢谢

    Yuwei