工具/软件:
您好、
我们尝试使用 AM62A 芯片连接摄像头并显示其输出。 使用 GStreamer 在屏幕上呈现图像内容时 、黄色像素伪影出现在显示屏上。
通过观察 ,我们发现:
- 这些伪影发生在中 颜色突变的区域
- 它们通常表现为 颜色转换边界 距离
- 示例场景:在中 连接线 和 红色门之间的距离

从图像中可以清楚地看到、棕色衣服上出现了许多黄色像素伪影、这是一种颜色 在正常渲染中不应存在 。
我已通过以下实验步骤验证了根本原因:
- 更换显示器部件 :
交换屏幕及其柔性电缆后、 问题仍然存在 、从而消除显示硬件问题。 - 摄像头替代 :
使用产生的替代摄像头模块 没有改进 、不包括摄像头传感器缺陷。 - EdgeAI UI 验证 :
直接显示 EdgeAI 接口 屏幕上仍然产生黄色像素伪影。 - 桥接芯片测试模式验证 :
通过输出测试图形 LT9211C 桥接芯片 得到 无伪影渲染 。
结论 :
根据这些证据、我怀疑这种异常源于 TI 内部 显示渲染模块(DRM) 。 请求 TI 工程支持调查与 DRM 相关的潜在原因。
我使用的软件版本是 SDK 10.1的文档 和我的 图像显示流水线 结构如下:
摄像头→GStreamer→DRM→LT9211C Bridge Chip→Display Panel 。
我们期待您的及时反馈和技术指导。
谢谢、
Yuwei