Thread 中讨论的其他部分:TMDS64EVM、 SysConfig
工具/软件:
我采用 TMDS64EVM 的 uart_echo 示例、然后决定使用流控制、因此添加了 RTS 和 CTS 引脚分配。
后来我克隆了工程、想移除流控制、从而移除 RTS 和 CTS。
从 RTS/CTS 流控制降级时、SysConfig 是否有助于删除 RTS/CTS 引用。
我在无 RTS、无 CTS 情况和 SAW 中转到了特定的 sysconfig\ti_pinmux_config.c
/* USART4引脚配置*/
/* UART4_RTSn -> GPMC0_CLK (R17)*/
{
PIN_GPMC0_CLK、
(PIN_MODE (2)| PIN_INPUT_ENABLE | PIN_PULL_DISABLE)
}、
/* USART4引脚配置*/
/* UART4_CTSn -> GPMC0_AD10 (R16)*/
{
PIN_GPMC0_AD10、
(PIN_MODE (2)| PIN_PULL_DISABLE)
}、
PIN_MODE (2)是否意味着未分配 RTS 和 CTS???
现在我回到了原始的项目等效文件与启用了 RTS & CTS 的案例的文件,并看到
/* USART4引脚配置*/
/* UART4_RTSn -> PRG0_PRU0_GPO8 (T2)*/
{
PIN_PRG0_PRU0_GPO8、
(PIN_MODE (10)| PIN_INPUT_ENABLE | PIN_PULL_DISABLE)
}、
/* USART4引脚配置*/
/* UART4_CTSn -> PRG0_PRU0_GPO6 (T3)*/
{
PIN_PRG0_PRU0_GPO6、
(PIN_MODE (10)| PIN_PULL_DISABLE)
}、
PIN_MODE (10)是否意味着分配了 RTS 和 CTS???
我只是想确保我不需要完全重建所有内容来更改流控制