This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:Micron 2芯片和4芯片 LPDDR 是否采用相同的配置?

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523511/dra821u-is-micron-2-die-and-4-die-lpddr-in-same-configuration

器件型号:DRA821U
主题:DRA821中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的先生:  

我的客户在自己的电路板上使用了 Micron LPDDR4、我发现区别是只有2个芯片和4个芯片。  

对于 DDRSS 中的配置、是使用相同配置的这两个 LPDDR4、还是需要设置任何差分点?

MT53E1G32D2FW-046

替代 DRA821 EVM 上的 LPDDR4

MT53D1024M32D4DT-046

Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    如果列数没有差异(例如、两个器件都使用2个列)、则应使用相同的设置、因为它们都是32位宽且总密度相同。 由于它们是不同的部分、可能需要不同的 IO 设置、但也很可能/可能相同的 IO 设置就足够了。 但请注意、它们确实指示了不同的工作温度范围。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、  

    感谢您的确认、我们使新器件采用与 EVM 相同的配置工作。  

    这两部分共享相同的配置而不会出现问题。  

    Br、Rich