Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
我使用了 CCS 20.1、创建了一个 launch.json 并运行了 c7x 的示例应用程序、我可以看到正在进行的核心跟踪、我正在 SD 卡引导模式下进行。 是否支持在不支持引导模式下进行调试? 在尝试在无引导模式下启动时、我遇到了低功耗时钟等问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Gowtham:
您能否请确认是否按照以下步骤安装和设置 CCS:
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/latest/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j784s4.html
您是否还可以尝试使用 CCS 12.8版本并检查问题是否仍然存在?
此致、
Shabary
是的、就在这里、
我之前使用的是 SDK 9.2支持的 CCS 12.4、但它具有硬件跟踪分析器、因此我无法跟踪 C7x1内核。
但切换到 CCS 20 ,并加载视觉应用固件在 SD 卡引导模式我能够看到一些跟踪,但在无引导模式下,我看到了较低的 pwr 时钟问题。
是否可以对 SD 卡和无引导模式中的 TDA4VH 使用 CCS12.4进行跟踪?
是否可以在无引导模式下的 TDA4VH 中使用 CCS 20进行跟踪?
请告诉我问题可能是什么?
尊敬的 Gowtham:
我尝试使用 CCS 20和12.8启用跟踪。 在此期间、您能否浏览以下文档?
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.1.0/ccs_debug-trace.html
此致、
Shabary
尊敬的 Gowtham:
我已经尝试在无引导模式下使用 CCS 12.8.0启用内核跟踪、但它可以正常工作。
以下是我执行的步骤:
1)Board is set to NoBoot mode. Connect target on CCS 12.8.0 2)Connect to M4 core (this automatically triggers a gel script for basic initializations, no need to manually trigger any other scripts) This gel script is the gel we give while creation of target configuration file (emulation/gel/J784S4_TDA4VH/J7AHP.gel) 3)Connect to C7x core 4)Load program on C7x core 5)Start CoreTrace capture 6)Halt the core on CCS

您好、
在 CCS 20.4版本中是否可以通过无引导模式执行此操作?
是的、在 CCS 20.4中 、您可以从"View"->"Trace"中选择"Trace"选项并尝试相同的操作。
此致、
Shabary.