This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH 中的跟踪

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511529/tda4vh-q1-trace-in-tda4vh

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

 我使用了 CCS 20.1、创建了一个 launch.json 并运行了 c7x 的示例应用程序、我可以看到正在进行的核心跟踪、我正在 SD 卡引导模式下进行。 是否支持在不支持引导模式下进行调试? 在尝试在无引导模式下启动时、我遇到了低功耗时钟等问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:
    您能否请确认是否按照以下步骤安装和设置 CCS:  
    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/latest/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j784s4.html

    您是否还可以尝试使用 CCS 12.8版本并检查问题是否仍然存在?

    此致、
    Shabary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    您能否验证 JTAG 是否连接到正确的端口以及开关是否按下图所示进行配置?



    此致、
    Shabary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就在这里、

    我之前使用的是 SDK 9.2支持的 CCS 12.4、但它具有硬件跟踪分析器、因此我无法跟踪 C7x1内核。

    但切换到 CCS 20 ,并加载视觉应用固件在 SD 卡引导模式我能够看到一些跟踪,但在无引导模式下,我看到了较低的 pwr 时钟问题。

    是否可以对 SD 卡和无引导模式中的 TDA4VH 使用 CCS12.4进行跟踪?

    是否可以在无引导模式下的 TDA4VH 中使用 CCS 20进行跟踪?

    请告诉我问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:
    我尝试使用 CCS 20和12.8启用跟踪。 在此期间、您能否浏览以下文档?
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.1.0/ccs_debug-trace.html

    此致、
    Shabary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    我已经尝试在无引导模式下使用 CCS 12.8.0启用内核跟踪、但它可以正常工作。
    以下是我执行的步骤:

    1)Board is set to NoBoot mode. Connect target on CCS 12.8.0
    2)Connect to M4 core (this automatically triggers a gel script for basic initializations, no need to manually trigger any other scripts)
      This gel script is the gel we give while creation of target configuration file (emulation/gel/J784S4_TDA4VH/J7AHP.gel)
    3)Connect to C7x core
    4)Load program on C7x core
    5)Start CoreTrace capture
    6)Halt the core on CCS


    我能够在 C7x 上获取内核跟踪、并附上了该相同的屏幕截图。



    此致、
    Shabary.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以在 CCS 20.4版本中通过无引导模式执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 CCS 20.4版本中是否可以通过无引导模式执行此操作?

    是的、在 CCS 20.4中 、您可以从"View"->"Trace"中选择"Trace"选项并尝试相同的操作。

    此致、
    Shabary.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、  

    是的、我能够在 SD 卡引导模式下在 CCS 20中进行跟踪、  

    但是否有不进行引导模式调试的选项? 我不需要为此运行 launch.js?? 我们在 CCS 12.8中所做的那样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我认为这与 CCS 12.8相同、您需要从脚本控制台运行 launch.js 文件、然后执行其余步骤。

    此致、
    Shabary.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法加载 js 文件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:
    我目前正在尝试在 CCS 20.1.1中设置跟踪。 由于设置步骤不同、我将检查这些步骤并对您进行更新。

    此致、
    Shabary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    我曾尝试在 CCS 20.1.1中使用 Core Trace、但在"无引导"模式下、无法建立核心连接本身。 这会阻止 Core Trace 正常工作、因为它需要成功连接 Core。 因此、若要使用 CoreTrace、必须在 CCS 20.1.1版本中使用 CCS 12.8版本或使用 SD 卡引导模式。

    此致、
    Shabary.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答