请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3XEVM 工具/软件:
我将使用 TDA3定制板。
传感器当前连接到 CPI 端口。
数据是 RAW14位。
我将其设置如下、但出现了错误。
SYSTEM_DF_RAW16;
SYSTEM_VIFW_16BIT
SYSTEM_VIFM_SCH_CPI
[IPU1-0] 2.296346 s: [IPU1-0] 2.296376 s: Entered chains_iss_Canlab_Display [IPU1-0] 2.297169 s: ISSCAPTURE: Create in progress !!! [IPU1-0] 2.347526 s: UTILS: DMA: Allocated CH (TCC) = 48 (48) [IPU1-0] 2.347648 s: UTILS: DMA: 0 of 1: Allocated PaRAM = 48 (0x63304800) [IPU1-0] 2.347861 s: ISSCAPTURE: Create Done !!! [IPU1-0] 2.348319 s: DISPLAY: Create in progress !!! [IPU1-0] 2.348624 s: dispcore/src/vpscore_dss.c @ Line 1137: [IPU1-0] 2.348685 s: Un supported data format [IPU1-0] 2.348776 s: dispdrv/src/vpsdrv_displayCore.c @ Line 304: [IPU1-0] 2.348837 s: Set DSS parameter failed [IPU1-0] 2.348898 s: Assertion @ Line: 459 in displayLink_drv.c: status==SYSTEM_LINK_STATUS_SOK : failed !!! [IPU1-0] 2.349386 s: Assertion @ Line: 459 in displayLink_drv.c: status==SYSTEM_LINK_STATUS_SOK : failed !!!