This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:如何触发 SMS 冷复位。

Guru**** 2322270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524421/am62a7-q1-how-to-trigger-an-sms-cold-reset

器件型号:AM62A7-Q1

工具/软件:

大家好、团队

 我们想知道如何触发 SMS 冷重置。

  这样我们就可以读取 WKUP_CTRL_MMR0_RST_SRC 寄存器中的 RST_SRC_COLD_OUT_RST。

 

此致、
Xue Fadong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、XUE Fadong、

    SMS 冷复位不能由用户处理、因为它由 DMSC 内核管理。

    您能解释一下为什么要执行 SMS 冷重置吗?

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anil

      感谢您的回答!

      我们希望在 SBL 中的签名验证失败时触发 SMS 冷复位、并记录重新启动的原因。

      我们可以通过 tisci 界面通知 DMSC 内核触发 SMS 冷复位吗?

    此致、
    Xue Fadong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、XUE Fadong、

      我们可以通过 tisci 界面通知 DMSC 内核触发 SMS 冷复位吗?

    [/报价]

    否、这是不可能的、并且没有 API 可指示重置 SMS 可以重置。

    另外、您需要像签名验证失败一样、写入任何外部存储器并将 SOC 复位。

    重置后、从外部存储器读取数据、并确认此重置是否与 SMS 是否可以重置一起进行。

    此致、

    Anil.