This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:以太网备用引导模式

Guru**** 2676225 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625, SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493615/am625-ethernet-backup-boot-mode

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件: SK-AM62-LP

工具/软件:

我们有一个使用 AM6232的定制电路板、RMII 模式下的以太网 PHY 为 Micrel XZ8041。

我已 从 ti-u-boot-2024.04创建了所需的3个文件、并将其复制到 DHCP/TFP 服务器、该服务器通过 USB 以太网端口(即专用端口)连接到 AM62。

在加电时、我可以看到 tiboot.bin 的初始 TFTP 工作并且 SPL 会执行。

尽管看到 PHY 被检测到并且链路有效、但我看不到  BOOTP 广播的任何 TX 输出。

您是否可以建议我查看一些区域以尝试诊断 TX 为什么没有将其发送到以太网输出?

已附加引导日志。

谢谢你。

U-Boot SPL 2024.04-00002-gbaa288e477f-dirty (Mar 27 2025 - 09:38:30 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
SPL initial stack usage: 13392 bytes
Trying to boot from eth device
ethernet@8000000port@1 connected to Micrel KSZ804 mode rmii
eth0: ethernet@8000000port@1
ethernet@8000000port@1 Waiting for PHY auto negotiation to complete..... done
link up on port 1, speed 100, full duplex
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
BOOTP broadcast 3
BOOTP broadcast 4
BOOTP broadcast 5
BOOTP broadcast 6
BOOTP broadcast 7
BOOTP broadcast 8
BOOTP broadcast 9
BOOTP broadcast 10
BOOTP broadcast 11
BOOTP broadcast 12
BOOTP broadcast 13
BOOTP broadcast 14
BOOTP broadcast 15
BOOTP broadcast 16
BOOTP broadcast 17

Retry time exceeded; starting again
udma_stop_mem2dev: peer not stopped TIMEOUT !
Problem booting with BOOTP
SPL: failed to boot from all boot devices
### ERROR ### Please RESET the board ###

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该提到,我使用 am62x_evm_r5_ethboot_defconfigam62x_evm_a53_ethboot_defconfig 与改变使用米雷尔 Phys.

    我还phy-mode=rmii 根据电路板布线修改了 DTS/DTSI 文件、将和 phy 地址设置为1和3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    主题所有者在接下来的几天内不在办公室。 如果您在下周中未收到回复、请随时 ping 通该问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    开机时、我可以看到 tiboot.bin 的初始 TFTP 工作、SPL 会执行。

    因此 tiboot3.bin 加载成功、u-boot 运行后、BOOTP 广播就不起作用了? 我还假设以太网端口工作正常、如果您以其他方式引导。  

    能否附加 Wireshark 数据包捕获流量? 要么是 Wireshark、tcpdump、要么是更好的丝锥、如 Profishark。 tiboot3.bin 加载是否成功。

    您使用哪个软件作为 DHCP 和 BOOTP 服务器?

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pekka、

    谢谢。 如果我从 SD 或 eMMC 引导、以太网工作正常。

    我正在使用标准 Ubuntu DHCP/BOOTP 安装。

    当我在论坛上确定如何执行此操作时、我会附上 Wireshark 捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pekka、

    PCAP 已连接。

    e2e.ti.com/.../5460.AM62x_2D00_tftp1.pcapng.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,所以您的服务器是 IP 地址10.0.0.1, MAC 地址  C8:A3:62:2c:3D:8c。 AM625的 IP 地址为10.0.0.5、MAC 地址为 04:25:e8:3d:9d:15
    快速浏览一下、ROM 器件可以正确加载 tiboot3.bin、而不会出现任何问题:

    在大约一秒钟内完成后、 5秒内没有帧、6秒时、C8:A3:62:2c:3D:8c 会发送 ARP 请求以询问 IP 地址10.0.0.5在哪里

    从一开始、 C8:A3:62:2c:3D  :8c 给出04:25:e8:3D:9d:15 IP 地址10.0.0.5、但6秒后的第1215帧发出 ARP 请求、要求谁拥有10.0.0.5 (复制如下)、即使前一帧刚刚发送到10.0.0.5。

    1215 6.011378538 C8:A3:62:2c:3D:8c 广播 ARP 42谁拥有10.0.0.5? 告诉10.0.0.1

    我没有看到来自04:25:e8:3D:9d:15的 BOOTP 消息,因此不清楚 Ubuntu 机器为什么会尝试向10.0.0.5发送内容。 但是、它应该已经有 MAC 地址、所以它为什么要发送 ARP 请求。

    您是如何捕获瓶盖的? 我想有些帧没有显示? 还要检查的是 MAC 地址 04:25:e8:3d:9d:15 是一个 TI OUI 编号(由 ROM 使用)、您是否在 u-boot 中使用自己的 AM625重新编程 MAC 地址?

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     04:25:e8是 TI OUI、我们不会对地址进行重新编程。

    我假设服务器是 ARPing、因为最后一个 TFTP 数据包未被 ROM 代码删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将重点介绍第1214帧之后的情况、到目前为止一切似乎都很好、包括交付的最后一个帧。 我同意在最后一个帧的捕获中没有确认、这似乎很奇怪。 控制台打印输出看起来像是 u-boot 仍然能够启动。 您总是看不到、而是盯着最后一帧。 从 ROM 中的确认应在 u-boot 启动之前发出。 因此、在 ACK 退出之前、tiboot3.bin 会进行身份验证并以某种方式运行、包括 PHY 自动协商、从而阻止任何以太网正常工作(包括 tiboot3.bin 甚至开始运行之前由 ROM 发送的确认)。

    是使用有线分路器捕获、还是使用 tcpdump 从 Ubuntu 计算机捕获?

    接口中是否有任何错误计数器?

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据包捕获来自服务器上的 Wireshark。

    在多次下电上电后、我未看到 AM62对最后一个 TFTP 数据包进行 ACK。

    该接口没有显示以太网错误计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您通过以太网加载的 tiboot3.bin 文件、它是否与您在 SD 卡引导中使用的文件完全相同? 一种理论是,它不是正确的版本,如果签名验证失败,它看起来似乎什么也没有发生。

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与用于生成它的 defconfig 不完全相同、它是  am62x_evm_r5_ethboot_defconfig

    SD 卡引导使用 am62x_evm_r5_defconfig 生成 tiboot3.bin 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么最后一个 TFTP 数据包未被确认是我认为第一件事情出错了。 TFTP 服务器发送数据包后、似乎没有任何以太网帧。 这将是很好的验证与网络线缆抽头,如 Profishark。

    tiboot3.bin 文件看起来确实很大>1200个大小为~500Bytes 的数据包、因此大约有600kB 的数据包。 我检查了一个与 AM62x 配合使用的 tiboot3.bin、看起来像~290kB。 我想知道这是否会导致一些问题、并且不适合引导 ROM 放置它的位置。 您能否确认 tiboot3.bin 的大小与此相符?

    最后一个角度是 RMII 与 RGMII、在 TI EVM 上、我们始终使用基于 RGMII 的 PHY (使用特殊的限量板对 RMII 进行验证)、因此 RMII 和引导 ROM 必须有某种独特的功能、以某种方式显示为最后一个数据包没有 ACK。

    [引述 userid="629121" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493615/am625-ethernet-backup-boot-mode ]U-Boot SPL 2024.04-00002-gbaa288e477f-dirty (2025年3月27日- 09:38:30 +0000)

    您能否确认此打印输出来自您生成的文件、并且必须通过 TFTP 进行? 因此必须位于未发送确认的 tiboot3.bin 文件中?

    分配到该区域的专家将在星期一回来,所以预计几天的延迟,因为她上升.

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Pekka,

    tiboot3.bin is approx 309KB

    ll /tftpboot/tiboot3.bin
    -rw-rw-r-- 1 neil neil 309342 Mar 28 13:26 /tftpboot/tiboot3.bin

    The file (I rebuilt it) today contains that string:

    strings /tftpboot/tiboot3.bin | rg dirty
    U-Boot SPL 2024.04-00002-gbaa288e477f-dirty (Mar 28 2025 - 13:26:11 +0000)

    RMII is listed as one of the backup ethernet boot modes in the AM62x TRM.

    Thanks.

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否对此问题进行了更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    我正在使用标准 Ubuntu DHCP/BOOTP 安装。

    您正在使用哪个 TFTP 服务器(例如 xinetd、tftp-hpa 等)?

    您能否分享 ISC-DHCP-server /etc/dhcp/dhcpd.conf 文件包含的内容? 具体而言、我想检查您是否为每个 U-boot 二进制文件输入了正确的供应商类标识符。

    [quote userid="629121" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493615/am625-ethernet-backup-boot-mode  通过 ti-u-boot-2024.04创建了所需的3个文件、并将其复制到 DHCP/TFP 服务器、该服务器通过 USB 以太网端口(即专用端口)连接到 AM62。

    此外、您能否说明这是否是使用 SDK 10.1进行的测试? 您是否能够测试以太网引导以便在 AM62x TI EVM 上正常工作?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    1.我使用 xinetd

    2. DHCP 配置如下,但我在以太网输出上看不到 BOOTP :  

    subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0
    {
    range dynamic-bootp 10.0.0.2 10.0.0.16;
    if substring (option vendor-class-identifier, 0, 16) = "TI K3 Bootp Boot"
    {
    filename "tiboot3.bin";
    } elsif substring (option vendor-class-identifier, 0, 24) = "AM62X U-Boot R5 SPL"
    {
    filename "tispl.bin";
    } elsif substring (option vendor-class-identifier, 0, 25) = "AM62X U-Boot A53 SPL"
    {
    filename "u-boot.img";
    }

    range 10.0.0.17 10.0.0.25;
    default-lease-time 60000;
    max-lease-time 720000;
    next-server 10.0.0.1;
    }

    3.我目前使用的是 SDK 版本10.0.07.04  

    4.我使用 SK-AM62-LP EVM 将以太网引导视为主引导工作

    我现在在我们自己的套件中看到的这个问题是针对以太网备用引导。

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    感谢您分享这些详细信息。

    我注意到您的 DHCP 配置似乎没有任何具体问题。  

    您是否还能分享您的" am62x_evm_r5_ethboot_defconfig" and "am62x_evm_a53_ethboot_defconfig" are?

    我现在在我们自己的套件中看到的这个问题是用于以太网备份引导。

    您提到了当以太网用作定制电路板的备用引导时会观察到此问题、当以太网用于主引导模式时、您是否会看到同样的问题?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    defconfig 已连接-我将 EVM 用作基础。

    我看到为以太网配置的电路板与主引导模式具有相同的行为。

    此致

    Neil

    e2e.ti.com/.../8080.Archive.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试另一个电路板、这样我就可以更轻松地到达引导模式电阻器。

    由于我下周要到办公室工作、 我的答复将被推迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    我有两个建议:

    1.将"AM62X U-Boot R5 SPL"字符串的 DHCP 配置供应商类标识符从"24"更改为"19"、将"AM62X U-Boot A53 SPL"字符串的 DHCP 配置从"25"更改为"20"、类似于下面的 DHCP 配置。

    2.增加 DHCP 配置中列出的 IP 地址范围,您可以使用下面的 DHCP 配置作为参考。

    subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0
    {
    range dynamic-bootp 192.168.0.2 192.168.0.30;
    if substring (option vendor-class-identifier, 0, 16) = "TI K3 Bootp Boot"
    {
    filename "tiboot3.bin";
    } elsif substring (option vendor-class-identifier, 0, 19) = "AM69 U-Boot R5 SPL"
    {
    filename "tispl.bin";
    } elsif substring (option vendor-class-identifier, 0, 20) = "AM69 U-Boot A72 SPL"
    {
    filename "u-boot.img";
    }
    range 192.168.0.31 192.168.0.63;
    default-lease-time 60000;
    max-lease-time 30;
    next-server 192.168.0.1;
    }

    此外、您能否分享 AM625芯片上刻录的确切器件型号? 我想检查这是 GP 还是 FS 器件。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    AM6232A SCGHAALW 45P053S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    [报价 userid="629121" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493615/am625-ethernet-backup-boot-mode/5747980 #5747980"]AM6232A SCGHAALW 45P053S

    感谢您很快分享、这似乎是 FS 器件。 在构建 U-Boot 二进制文件(tiboot3.bin、tispl.bin、u-boot.img)时、您是否确保使用 hs-fs 版本而不是 gp 版本?

    1.将"AM62X U-Boot R5 SPL"字符串的 DHCP 配置供应商类标识符从"24"更改为"19"、将"AM62X U-Boot A53 SPL"字符串的 DHCP 配置从"25"更改为"20"、类似于下面的 DHCP 配置。

    2.增加 DHCP 配置中列出的 IP 地址范围,您可以使用下面的 DHCP 配置作为参考。

    [/报价]

    当您有机会时、请告诉我这是否会改变您观察到的问题。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    我很抱歉,由于英国的假期,在回答这一问题时出现了延误。

    如上所建议的 DHCP 配置更改不会导致任何不同的行为。

    我设法修改了电路板上的引导电阻器、使以太网作为主引导模式、我看到的行为与备用引导模式相同。

    我恢复了 DHCP 配置更改并重新验证了 SK-AM62-LP 评估板可以使用我的 DHCP/TFTP 服务器正确引导。

    您能否通过 AM62x 确认 TI 是否能够将 RMII 用作主引导模式或备用引导模式的 PHY 类型?

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    您能否确认 TI 是否能够将 RMII 用作 AM62x 的主引导或备用引导模式的 PHY 类型?

    尽管 TRM 中将带 RMII 的以太网引导列为引导选项、但据我所知、我们还没有专门测试 RMII 以太网引导、因为我们的 AM62x SK-EVM 默认都使用 RGMII 接口模式。  

    我已恢复 DHCP 配置更改并重新验证 SK-AM62-LP 评估板是否可以使用我的 DHCP/TFTP 服务器正确引导。

    据我了解、SK-AM62-LP 默认使用 RGMII。  

    i not view the BOOTP messages from 04:25:e8:3d:9d:15
    [quote userid="629121" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493615/am625-ethernet-backup-boot-mode

    U-Boot SPL 2024.04-00002-gbaa288e477f-dirty (Mar 27 2025 - 09:38:30 +0000)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 13392 bytes
    Trying to boot from eth device
    ethernet@8000000port@1 connected to Micrel KSZ804 mode rmii
    eth0: ethernet@8000000port@1
    ethernet@8000000port@1 Waiting for PHY auto negotiation to complete..... done
    link up on port 1, speed 100, full duplex
    BOOTP broadcast 1
    BOOTP broadcast 2
    BOOTP broadcast 3
    BOOTP broadcast 4
    BOOTP broadcast 5
    BOOTP broadcast 6
    BOOTP broadcast 7
    BOOTP broadcast 8
    BOOTP broadcast 9
    BOOTP broadcast 10
    BOOTP broadcast 11
    BOOTP broadcast 12
    BOOTP broadcast 13
    BOOTP broadcast 14
    BOOTP broadcast 15
    BOOTP broadcast 16
    BOOTP broadcast 17

    Retry time exceeded; starting again
    udma_stop_mem2dev: peer not stopped TIMEOUT !
    Problem booting with BOOTP
    SPL: failed to boot from all boot devices
    ### ERROR ### Please RESET the board ###

    [/报价]

    回顾 Wireshark 捕获和控制台日志、我看到您的电路板看起来正在发送 BOOTP 请求、但 Wireshark 不会在主机 PC 端显示接收到这些请求。 您是否能够通过常规传输测试来测试您的 RMII 接口? 即、没有以太网引导、只需完全启动您的器件、通过以太网连接到主机、然后进行 ping 或 iperf 测试(如果使用 Linux)并查看主机上是否没有收到损坏的数据包? 如果主机是 Linux PC、则可以在主机上使用"ethtool -S <interface name"进行检查。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    我可以从日志中看到、您的主板无法从 DHCP 服务器获取 IP 地址。 您能否将 DHCP 配置保留为原始配置并清除 dhcp.relates 文件中阻止了之前分配的 IP 地址的所有条目、然后重新启动 DHCP 服务器并重试。 如果您不想清除 dhcp.reactions 文件,您可以将"range dynamic-BOOTP 10.0.0.2 10.0.0.0.0.0.16"行更新为"range dynamic-BOOTP 10.0.0.2 10.0.0.0.60",再次重启您的 DHCP 服务器并尝试引导,同时为了避免此问题在将来更新"最大租赁时间"值为较低值时,我保留"10"用于我的 DHCP 服务器。

    此致、

    中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将电路板从 SD 卡引导到 u-boot 或 Linux 时、我可以顺利地使用以太网接口。

    SSH、TFTP 等均按预期工作。

    我只是在 RMII 中看到了这些问题的引导模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:DHCP 没有故障、BOOTP 数据包没有在以太网上生成。

    tiboot3.bin 的 TFTP 访问可以从 ROM 正常工作、但随后访问 tispl.bin 的 BOOTP 无法传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、
    以太网在 SD 引导中工作正常、因为在 SD 引导的 SPL 阶段未启用 CPSW、但如果我们要通过以太网引导、则需要在 SPL 阶段初始化 CPSW。

    此致、
    中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    若要在 tiboot3.bin 成功执行后下载 tispl.bin、我们需要再次从 DHCP 服务器获取 IP 地址、这就是电路板向服务器请求 IP 地址的原因。 在 Wireshark 日志中、我们可以看到服务器正在广播"谁有192.168.0.5"、这是在获取 tiboot3.bin 文件时被董事会获取的、此后未发布。此外、我怀疑您提供的范围内的所有 IP 地址都是获取的、而不是发布的、这就是为什么 DHCP 服务器不提供 BOOTP 请求的原因。 你能尝试一下我问的是什么吗?

    此致、
    中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chintan、没有任何区别。

    我认为问题不在于服务器。

    我认为来自服务器的 ARP 是因为最后一个 TFTP 数据包没有被 ROM 代码占用。

    这使得服务器认为客户端已消失、并尝试再次找到它。

    tiboot3输出:

    U-Boot SPL 2024.04-00002-gbaa288e477f-dirty (2025年3月28日- 16:05:56 +0000)
    SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    尝试从 eth 器件引导
    以太网@8000000port@1连接至通用 PHY 模式 RMII
    eth0:以太网@8000000port@1
    以太网@8000000port@1等待 PHY 自动协商完成… 已完成
    在端口1、速度100、全双工上建立链路
    BOOTP 广播1
    BOOTP 广播2.
    BOOTP 广播3.
    BOOTP 广播4.
    BOOTP 广播5.
    BOOTP 广播6.
    BOOTP 广播7.
    BOOTP 广播8.
    BOOTP 广播9.
    BOOTP 广播10.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    您能否以 zip 格式提供以下文件:

    1) DHCP 配置文件:dhcpd.conf

    2)您的 DHCP 租约文件:dhcpd.relatives

    此致、

    中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3757.Archive.zip

    您好、chintan、附件 zip 文件。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    感谢您分享附加的文件。 Chintan 下周将不在办公室、因此我将支持这一问题。  

    我查看了工作正常的以太网引导(使用 RGMII)的 Wireshark 和控制台日志、以与您共享的 Wireshark 和控制台日志进行比较。  

    1.您的 AM625板无法绑定到 DHCP 分配的地址。 请参阅下面的控制台日志、比较"BOOTP 广播"消息之后的预期内容

    eth0: ethernet@8000000port@1
    ethernet@8000000port@1 Waiting for PHY auto negotiation to complete....... done
    link up on port 1, speed 1000, full duplex
    BOOTP broadcast 1
    BOOTP broadcast 2
    BOOTP broadcast 3
    BOOTP broadcast 4
    DHCP client bound to address 172.168.1.170 (1760 ms)
    Using ethernet@8000000port@1 device
    TFTP from server 172.168.1.1; our IP address is 172.168.1.170

    2.类似 tiboot3.bin 最后一个数据包之后预期出现的数据包是 DHCP 数据包、根据我从工作中的以太网引导 Wireshark 捕获中看到的数据为 AM625板获取 IP 地址(如下所示)。  

    您能否分享 问题发生后(在 tiboot3.bin 的最后一个数据包之后) ISC-DHCP-server 的状态? 您可以使用"systemctl status isc-dhcp-server"。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    问题  不在于 DHCP 请求失败、而是 BOOTP 数据包未在 RMII 上传输。

    可以在控制台跟踪中看到 、但在 Wireshark 上看不到。

    我一直在问- TI 是否证明了 RMII 引导模式可以与 AM62X ROM 正常工作?

    我认为、我们一直在讨论服务器响应/配置的相同问题、但没有回答为什么 tiboot3.bin 的初始 TFTP 没有得到来自服务器的最后一个数据包的确认、以及为什么 BOOTP 帧没有被传输。

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直在问- TI 是否证明 RMII 引导模式可以与 AM62X ROM 正常配合使用?

    RMII 已经过测试、但由于它未在任何评估板中使用、因此未在常规夜间测试或 SDK 版本中进行测试。 但从您的日志中、我们可以看到 ROM 部分已完成、tiboot3.bin 是使用 RMII 加载的。 问题是 ROM 后映像(tiboot3.bin)开始运行时。 在此阶段、AM625上的软件不会重复使用 ROM 代码执行的任何操作。

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    我认为我们一直在处理关于服务器响应/配置的相同问题、但没有回答为什么 tiboot3.bin 的初始 TFTP 对于来自服务器的最后一个数据包没有得到确认、以及为什么没有传输 BOOTP 帧。

    正如我在上一个响应中所指出的、从以太网引导 Wireshark 捕获的正常运行来看、当控制台显示"BOOTP 广播"消息时、Wireshark 显示 DHCP 数据包。 我观察到 BOOTP 数据包仅在加载 tiboot3.bin 之前显示在 Wireshark 上。 之后、在加载 tispl.bin 之前、来自 DUT 的 BOOTP 请求不会显示(即使在进行正常的以太网引导 Wireshark 捕获时也是如此)。 相反、根据观察结果、应该在 Wireshark 上看到 DHCP 数据包、以获取 DUT 上的 IP 地址。 有关以太网引导 Wireshark 捕获的示例、请参阅下面的。  

    此外、我观察到、即使在工作示例中、tiboot3.bin 的最终数据包也没有 TFTP 确认。

    工作以太网引导 Wireshark 捕获: e2e.ti.com/.../am62x_5F00_working_5F00_eth_5F00_boot.pcapng

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 phy 上电后复位存在一个硬件问题- 我们的电路未实施推荐的方法、我现在已经解决了。

    我确认 ROM + RMIItiboot3.bin 正在加载和执行中。

    关于无法从传输任何数据包的问题、我应该寻找什么 tiboot3.bin

    我在 SPL 中放置了一些调试打印、可以看到这些打印 am65_cpsw_send udma_send内容并被调用。

    数据看起来 合理:

    ff ff ff ff ff ff 04 25 e8 3d 9d 0b 08 00 45 00 01 78 00 00 40 00 ff 11 7a 75 00 00 00 00 ff ff ff ff 00 44 00 43 01 64 00 00 01 01 06 00 e8 3d a4 f6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 25 e8 3d 9d 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 3c 13 41 4d 36 32 58 20 55 2d 42 6f 6f 74 20 52 35 20 53 50 4c 01 04 00 00 00 00 03 04 00 00 00 00 06 04 00 00 00 00 0c 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 

    我应该寻找什么来帮助调试为什么没有发生传输?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    您能否分享  ISC-DHCP-server 在问题发生后(在 tiboot3.bin 的最后一个数据包之后)的状态? 您可以使用"systemctl status isc-dhcp-server"。

    根据与正常工作的以太网引导 Wireshark 捕获和引导日志的比较、似乎需要在发送 tispl.bin 数据包之前获取 IP 地址。 从您的 Wireshark 日志和控制台日志中、似乎没有为您的电路板分配 IP 地址。 我们首先要确保您的主机 PC 上的 DHCP 服务器工作正常。 如果您正在使用 isc-dhcp-server、是否可以检查"systemctl status isc-dhcp-server"?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    systemctl status isc-dhcp-server
    ● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Tue 2025-05-06 09:14:41 BST; 1min 19s ago
    Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 2712 (dhcpd)
    Tasks: 4 (limit: 76506)
    Memory: 4.6M
    CPU: 23ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
    └─2712 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enxc8a3622c3d8c

    May 06 09:14:41 caprica dhcpd[2712]: Wrote 0 leases to leases file.
    May 06 09:14:41 caprica dhcpd[2712]: Listening on LPF/enxc8a3622c3d8c/c8:a3:62:2c:3d:8c/10.0.0.0/8
    May 06 09:14:41 caprica sh[2712]: Listening on LPF/enxc8a3622c3d8c/c8:a3:62:2c:3d:8c/10.0.0.0/8
    May 06 09:14:41 caprica sh[2712]: Sending on LPF/enxc8a3622c3d8c/c8:a3:62:2c:3d:8c/10.0.0.0/8
    May 06 09:14:41 caprica sh[2712]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
    May 06 09:14:41 caprica dhcpd[2712]: Sending on LPF/enxc8a3622c3d8c/c8:a3:62:2c:3d:8c/10.0.0.0/8
    May 06 09:14:41 caprica dhcpd[2712]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
    May 06 09:14:41 caprica dhcpd[2712]: Server starting service.
    May 06 09:15:12 caprica dhcpd[2712]: BOOTREQUEST from 04:25:e8:3d:9d:0b via enxc8a3622c3d8c
    May 06 09:15:12 caprica dhcpd[2712]: BOOTREPLY on 10.0.0.2 to 04:25:e8:3d:9d:0b via enxc8a3622c3d8c

    我还journalctl -fu isc-dhcp-server -fu xinetd在重新启动电路板时运行:

    May 06 09:14:42 caprica xinetd[2756]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/discard-udp [file=/etc/xinetd.d/discard-udp] [line=25]
    May 06 09:14:42 caprica xinetd[2756]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/echo [file=/etc/xinetd.d/echo] [line=14]
    May 06 09:14:42 caprica xinetd[2756]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/echo-udp [file=/etc/xinetd.d/echo-udp] [line=26]
    May 06 09:14:42 caprica xinetd[2756]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/servers [file=/etc/xinetd.d/servers] [line=14]
    May 06 09:14:42 caprica xinetd[2756]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/services [file=/etc/xinetd.d/services] [line=13]
    May 06 09:14:42 caprica xinetd[2756]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/tftp [file=/etc/xinetd.d/tftp] [line=13]
    May 06 09:14:42 caprica xinetd[2756]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/time [file=/etc/xinetd.d/time] [line=12]
    May 06 09:14:42 caprica xinetd[2756]: Reading included configuration file: /etc/xinetd.d/time-udp [file=/etc/xinetd.d/time-udp] [line=28]
    May 06 09:14:42 caprica xinetd[2756]: 2.3.15.3 started with libwrap loadavg labeled-networking options compiled in.
    May 06 09:14:42 caprica xinetd[2756]: Started working: 1 available service
    May 06 09:15:12 caprica dhcpd[2712]: BOOTREQUEST from 04:25:e8:3d:9d:0b via enxc8a3622c3d8c
    May 06 09:15:12 caprica dhcpd[2712]: BOOTREPLY on 10.0.0.2 to 04:25:e8:3d:9d:0b via enxc8a3622c3d8c
    May 06 09:15:12 caprica tftpd[2760]: tftpd: trying to get file: tiboot3.bin
    May 06 09:15:12 caprica tftpd[2760]: tftpd: serving file from /tftpboot

    据我所知、DHCP 工作正常、地址被分配给 tiboot3.bin 的初始 TFTP  

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我可以看到的情况来看、DHCP/TFTP 服务器在传输 tiboot3.bin 时工作正常-在 Wireshark 上可以看到

    然后我看到 tiboot3.bin 正在执行、它应该加载 tispl.bin?

    我没有看到 tispl.bin 上的任何以太网数据包退出电路板、但是我添加了调试打印、其中显示数据包正在内部创建到 AM62X、但未在传输。

    我不认为这是一个问题与服务器,因为他们没有看到任何数据包,即从 tiboot3.bin 的 BOOTP

    我应该在哪里寻找新的调试来帮助了解数据包为何不被传输?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    只要我可以告诉 DHCP 工作正常、为 tiboot3.bin 的初始 TFTP 分配地址
    Unknown 说:
    要在 tiboot3.bin 成功执行后下载 tispl.bin、我们需要再次从 DHCP 服务器的 IP 地址中获取 IP 地址并请求该 IP 地址。 [/报价]

    尽管在 tiboot3.bin 之前获取 IP 地址、但为了获取 tispl.bin、需要获取 IP 地址 所有信息 。 在 DHCP 状态日志中、我没有看到在 tispl.bin 之前获取 IP 地址的任何 DHCP 请求或提供。

    我期望看到的内容:

    $ sudo systemctl status isc-dhcp-server
    ● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
        Active: active (running) since Tue 2025-05-06 11:33:35 CDT; 2min 20s ago
          Docs: man:dhcpd(8)
      Main PID: 86889 (dhcpd)
         Tasks: 4 (limit: 18644)
        Memory: 4.7M
           CPU: 26ms
        CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
                └─86889 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp3s0
    
    May 06 11:35:35 a0500327ws dhcpd[86889]: DHCPOFFER on 172.168.1.170 to 1c:63:49:0f:61:14 () via enp3s0
    May 06 11:35:35 a0500327ws dhcpd[86889]: reuse_lease: lease age 1026369 (secs) under 25% threshold, reply with unaltered, existing lease for 172.168.1.170
    May 06 11:35:35 a0500327ws dhcpd[86889]: DHCPDISCOVER from 1c:63:49:0f:61:14 () via enp3s0
    May 06 11:35:35 a0500327ws dhcpd[86889]: DHCPOFFER on 172.168.1.170 to 1c:63:49:0f:61:14 () via enp3s0
    May 06 11:35:36 a0500327ws dhcpd[86889]: reuse_lease: lease age 1026370 (secs) under 25% threshold, reply with unaltered, existing lease for 172.168.1.170
    May 06 11:35:36 a0500327ws dhcpd[86889]: DHCPDISCOVER from 1c:63:49:0f:61:14 () via enp3s0
    May 06 11:35:36 a0500327ws dhcpd[86889]: DHCPOFFER on 172.168.1.170 to 1c:63:49:0f:61:14 () via enp3s0
    May 06 11:35:36 a0500327ws dhcpd[86889]: reuse_lease: lease age 1026370 (secs) under 25% threshold, reply with unaltered, existing lease for 172.168.1.170
    May 06 11:35:36 a0500327ws dhcpd[86889]: DHCPREQUEST for 172.168.1.170 (172.168.1.1) from 1c:63:49:0f:61:14 () via enp3s0
    May 06 11:35:36 a0500327ws dhcpd[86889]: DHCPACK on 172.168.1.170 to 1c:63:49:0f:61:14 () via enp3s0

    运行以太网引导 Wireshark 捕获:am62x_working_eth_boot.pcapng
     
    此外、如果您查看工作中的 Wireshark 捕获、在能够使用 TFTP tispl.bin 之前、需要使用 DHCP 数据包(不是 BOOTP)来获取 IP 地址 所有信息 
    在此特定示例中、IP 地址从 TFTP tiboot3.bin 时的172.168.1.169更改为 TFTP tispl.bin 时的172.168.1.170。
    然后看到 tiboot3.bin 执行、然后应该加载 tispl.bin?
    我认为这不是服务器的问题、因为服务器没有看到任何数据包、即 tiboot3.bin
    中的 BOOTP
    https://lore.kernel.org/all/20240112064759.1801600-1-s-vadapalli@ti.com/、tiboot3.bin 负责传输 VCI 字符串。 
    tiboot3.bin 使用了不正确的 VCI 字符串(只要使用由 am62x_evm_r5_ethboot_defconfig 提供的默认 SDK、就不应该这样做)、或者 DHCP 或 TFTP 服务器无法正常工作。
    6."tiboot3.bin"配置为将"AM62X U-Boot R5 SPL"作为其 NET_VCI_STRING 传输、这意味着 需要配置 DHCP 服务器和 TFTP 服务器以将"tispl.bin"传输到器件。 7."tiboot3.bin"加载并执行 TFTP 服务器提供的"tispl.bin"。

    通常、tiboot3.bin 似乎负责获取 tispl.bin、并应传输该 VCI 字符串。
    我想知道您的 tiboot3.bin 是否在构建时缺少一些内容。
    您能否给这个 tiboot3.bin 一个尝试看看它是否改变了行为? 这个 tiboot3.bin (从 SDK 10.0.07.04版本构建)正在开发我的 SK-AM62B-P1电路板(具有 RGMII 以太网引导)。

    e2e.ti.com/.../1376.tiboot3.bin

    -道林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "虽然在 tiboot3.bin 之前获取了 IP 地址、但为了获取 tispl.bin、需要获取 IP 地址  所有信息 。 从 DHCP 状态日志中、我没有看到在 tispl.bin 之前获取 IP 地址的任何 DHCP 请求或优惠。"

    我同意-因为没有从 tiboot3.bin 传输以太网、因此没有重新请求 DHCP 地址。

    我不知道怎么说这个问题-我应该在调试 tiboot3.bin 中寻找什么 来找出为什么不传输以太网流量?

    我认为此问题与服务器或 VCI 字符串无关-基本问题是在执行 tiboot3.bin 时不从主板传输以太网。

    您的 tiboot3不起作用、未找到 phy -可能是因为我有 RMII

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    [引述 userid="629121" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493615/am625-ethernet-backup-boot-mode/5804283 #5804283"]

    我不知道怎么说这个问题-我应该在调试 tiboot3.bin 中寻找什么 来找出为什么不传输以太网流量?

    我认为此问题与服务器或 VCI 字符串无关-基本问题是在执行 tiboot3.bin 时不从主板传输以太网。

    tiboot3.bin 中使用了不正确的 VCI 字符串(只要使用由 am62x_evm_r5_ethboot_defconfig 提供的默认 SDK、情况就不应该如此)

    您能否分享用于构建 tiboot3.bin 的 defconfig?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    R5配置已连接。

    但是、由于电路板上的 tiboot3.bin 不传输以太网数据包、因此 VCI 字符串无关紧要。

    此致

    Neil

    e2e.ti.com/.../r5_5F00_ethboot_5F00_defconfig.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    但是、由于主板上的 tiboot3.bin 正在传输零个以太网数据包、因此 VCI 字符串无关紧要。

    我对 R5 ethboot defconfig 与 SDK 提供的 am62x_evm_r5_ethboot_defconfig 进行了粗略比较、似乎您的 defconfig 与 SDK 提供的 defconfig 之间存在一些差异(不计数由于使用了不同的 PHY 以及针对 RMII (而不是 RGMII)进行配置而导致的不同差异)。 由于 tiboot3.bin 本身是使用 R5 ethboot defconfig 构建的、因此值得跟踪 R5 ethboot defconfig 中哪个 config/组合的配置可能会导致该问题。

    我的想法(但可能不是最有效的方法)是对导致问题的配置进行强力跟踪、首先使用 SDK 提供的 R5 ethboot defconfig (我们知道这适用于 RGMII)、仅应用定制电路板所需的配置(不同的 PHY 和 RMII 模式)、使其他一切保持不变、然后查看问题是否仍然存在。 如果您没有看到问题、您可以尝试应用每个额外的配置(一次一个)、并测试以查看是否存在导致问题出现的配置/组合。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用以下模块从 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.01.10.04构建:

    diff --git a/configs/am62x_evm_r5_ethboot_defconfig b/configs/am62x_evm_r5_ethboot_defconfig
    index 853e5176..2719fdc4 100644
    --- a/configs/am62x_evm_r5_ethboot_defconfig
    +++ b/configs/am62x_evm_r5_ethboot_defconfig
    @@ -14,7 +14,10 @@ CONFIG_SPL_SYSCON=y
    CONFIG_DMA_CHANNELS=y
    CONFIG_TI_K3_NAVSS_UDMA=y
    CONFIG_DM_I2C=y
    -CONFIG_PHY_TI_DP83867=y
    +CONFIG_PHY_TI_DP83867=n
    +CONFIG_PHY_MICREL=y
    +CONFIG_PHY_MICREL_KSZ8XXX=y
    +CONFIG_RMII=y
    CONFIG_TI_AM65_CPSW_NUSS=y
    CONFIG_MMC=n
    CONFIG_SPL_MMC=n

    diff --git a/arch/arm/dts/k3-am62x-sk-common.dtsi b/arch/arm/dts/k3-am62x-sk-common.dtsi
    index 59ee4961..2351f104 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-am62x-sk-common.dtsi
    +++ b/arch/arm/dts/k3-am62x-sk-common.dtsi
    @@ -478,7 +478,7 @@

    &cpsw_port1 {
    bootph-all;
    - phy-mode = "rgmii-rxid";
    + phy-mode = "rmii";
    phy-handle = <&cpsw3g_phy0>;
    };

    @@ -488,9 +488,9 @@
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&main_mdio1_pins_default>;

    - cpsw3g_phy0: ethernet-phy@0 {
    + cpsw3g_phy0: ethernet-phy@1 {
    bootph-all;
    - reg = <0>;
    + reg = <1>;
    ti,rx-internal-delay = <DP83867_RGMIIDCTL_2_00_NS>;
    ti,fifo-depth = <DP83867_PHYCR_FIFO_DEPTH_4_B_NIB>;
    ti,min-output-impedance;

    U-Boot SPL 2024.04-dirty (May 08 2025 - 10:18:42 +0100)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 13392 bytes
    Trying to boot from eth device
    eth0: ethernet@8000000port@1
    ethernet@8000000port@1 Waiting for PHY auto negotiation to complete.... done
    link up on port 1, speed 100, full duplex
    BOOTP broadcast 1
    BOOTP broadcast 2
    BOOTP broadcast 3
    BOOTP broadcast 4
    BOOTP broadcast 5
    BOOTP broadcast 6
    BOOTP broadcast 7
    BOOTP broadcast 8
    BOOTP broadcast 9
    BOOTP broadcast 10
    BOOTP broadcast 11
    BOOTP broadcast 12
    BOOTP broadcast 13
    BOOTP broadcast 14
    BOOTP broadcast 15
    BOOTP broadcast 16
    BOOTP broadcast 17

    Retry time exceeded; starting again
    udma_stop_mem2dev: peer not stopped TIMEOUT !
    Problem booting with BOOTP
    SPL: failed to boot from all boot devices
    ### ERROR ### Please RESET the board ###

    我仍然看到没有从下载的 tiboot3.bin 传输以太网数据包

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    [引述 userid="629121" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493615/am625-ethernet-backup-boot-mode/5808186 #5808186"] 使用以下模块从 ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.01.10.04构建:

    您能尝试使用 SDK 10.00.07.04吗? 在过去的一些测试中、我使用 SDK 10.01.10.04进行了一些测试、我看到了以太网启动的一些问题、但我知道使用 SDK 10.00.07.04时、以太网启动在 TI AM62x EVM 上有效。  

    另一个想法是尝试使用 SDK 11.0  

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    同样重要-下载后、tiboot3.bin 不会传输任何以太网数据包。

    U-Boot SPL 2024.04-dirty (May 09 2025 - 09:43:32 +0100)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
    SPL initial stack usage: 13392 bytes
    Trying to boot from eth device
    eth0: ethernet@8000000port@1
    ethernet@8000000port@1 Waiting for PHY auto negotiation to complete.... done
    link up on port 1, speed 100, full duplex
    BOOTP broadcast 1
    BOOTP broadcast 2
    BOOTP broadcast 3
    BOOTP broadcast 4
    BOOTP broadcast 5
    BOOTP broadcast 6
    BOOTP broadcast 7
    BOOTP broadcast 8
    BOOTP broadcast 9
    BOOTP broadcast 10
    BOOTP broadcast 11
    BOOTP broadcast 12
    BOOTP broadcast 13
    BOOTP broadcast 14
    BOOTP broadcast 15
    BOOTP broadcast 16
    BOOTP broadcast 17

    Retry time exceeded; starting again
    udma_stop_mem2dev: peer not stopped TIMEOUT !
    Problem booting with BOOTP
    SPL: failed to boot from all boot devices
    ### ERROR ### Please RESET the board ###

    U-Boot SPL 2025.01-gcd91d7360181-dirty (May 09 2025 - 09:53:26 +0100)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)')
    Changed A53 CPU frequency to 1000000000Hz (S grade) in DT
    SPL initial stack usage: 13424 bytes
    Trying to boot from eth device
    Loading Environment from nowhere... OK
    eth0: ethernet@8000000port@1
    ethernet@8000000port@1 Waiting for PHY auto negotiation to complete....... done
    link up on port 1, speed 100, full duplex
    BOOTP broadcast 1
    BOOTP broadcast 2
    BOOTP broadcast 3
    BOOTP broadcast 4
    BOOTP broadcast 5
    BOOTP broadcast 6
    BOOTP broadcast 7
    BOOTP broadcast 8
    BOOTP broadcast 9
    BOOTP broadcast 10
    BOOTP broadcast 11
    BOOTP broadcast 12
    BOOTP broadcast 13
    BOOTP broadcast 14
    BOOTP broadcast 15
    BOOTP broadcast 16
    BOOTP broadcast 17

    Retry time exceeded; starting again
    udma_stop_mem2dev: peer not stopped TIMEOUT !
    Problem booting with BOOTP
    SPL: failed to boot from all boot devices
    ### ERROR ### Please RESET the board ###

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    我需要一些时间在内部进行检查、了解我们是否有关于启用 RMII 以太网引导的任何信息。 如前所述、虽然 AM62x TRM 中列出了 RMII 以太网引导模式、但据我所知、RMII 以太网引导模式之前尚未经过正式测试、因此我猜测构建启动 DHCP 消息的 tiboot3.bin 时需要一些缺少的配置。  

    [引述 userid="629121" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493615/am625-ethernet-backup-boot-mode/5808186 #5808186"] diff --git a/configs/am62x_evm_r5_ethboot_defconfig b/configs/am62x_evm_r5_ethboot_defconfig
    index 853e5176..2719fdc4 100644
    --- a/configs/am62x_evm_r5_ethboot_defconfig
    +++ b/configs/am62x_evm_r5_ethboot_defconfig
    @@ -14,7 +14,10 @@ CONFIG_SPL_SYSCON=y
    CONFIG_DMA_CHANNELS=y
    CONFIG_TI_K3_NAVSS_UDMA=y
    CONFIG_DM_I2C=y
    -CONFIG_PHY_TI_DP83867=y
    +CONFIG_PHY_TI_DP83867=n
    +CONFIG_PHY_MICREL=y
    +CONFIG_PHY_MICREL_KSZ8XXX=y
    +CONFIG_RMII=y
    CONFIG_TI_AM65_CPSW_NUSS=y
    CONFIG_MMC=n
    CONFIG_SPL_MMC=n[/报价]

    您是否还可以尝试启用 CONFIG_CMD_DHCP 以查看行为是否发生变化。 虽然 SDK 提供的 ethboot R5 defconfig 禁用了 CONFIG_CMD_DHCP、但我想知道是否需要启用 RMII 模式?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    [引述 userid="629121" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493615/am625-ethernet-backup-boot-mode/5808186 #5808186"] ti,rx-internal-delay = <DP83867_RGMIIDCTL_2_00_NS>;
    ti,fifo-depth = <DP83867_PHYCR_FIFO_DEPTH_4_B_NIB>;[/报价]

    此外、由于您不使用 DP83867 PHY、因此我认为您不应该在器件树中配置上述器件。 不确定这是否会改变问题、但仍有需要解决的问题。

    -道林