This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:已禁用 SRV 组件

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523945/tda4ven-q1-disabled-srv-components

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户希望验证 TDA4VEN:SRV_DEMOS 上的 GPU 渲染功能。

但是、客户在 SDK 中发现了这一点 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_00_00_06 、将禁用(未编译)与 SRV 相关的内核模块和从属库。 SDK 10.0x 版本仍然存在相同的问题。

您能解释一下为什么这些元件被禁用吗? 如果可以启用 SRV、请根据提供补丁 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-11_00_00_06 重新启用它们。

下面提供了 SDK 中已禁用 SRV 组件的屏幕截图、以供参考:

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhu:

    这与 c7x 同样相关、因为 srv 演示使用 c7x 生成3dBowl 和 gpuLut。

    我们来尝试在 j722s 中针对 c7x 进行编译。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    感谢您的答复。 客户需要在输入时基于 srv_demo 评估一些 GPU 特性/负载。 请帮助您提供一个补丁,当它在您身边工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhu:

    构建成功后、我将开始测试并对您进行更新。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhu:

    我已经创建了有关此问题的常见问题解答、请参阅。

    https://e2e.ti.com/f/791/t/1525702

    此致、
    Gokul