工具/软件:
尊敬的专家:
高温通电/断电测试可能导致在特定启动后出现以太网故障
TDA4VE J721S2 sdk0806
拓扑如下、通过 RMII 模式连接
TDA4VE 主 CP <--> DP83TC813CS2 <--> PC
当发生 ping 失败时、检查 ifconfig 并发现 rx 为0、如下所示:
root@iMOTION:~# ifconfig
eth1:flags=4163 MTU 1500公制1
iNet 192.168.1.100网络掩码255.255.255.0广播192.168.1.255
inet6 fe80::51:52ff:fe00:d prefixlen 64 scopeid 0x20
以太网02:51:52:00:0dtxqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包0字节0 (0.0 B)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包226字节17218 (16.8KiB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0
经过多次测试后、ethtool -S eth1发现 p0 p1数据异常。 我想这是一个 ALE 问题、因此我转储 ALE 表数据。 这两组数据如下所示。 请帮助分析和解决问题