工具/软件:
尊敬的支持团队:
目前正在开发的 AM3352BZCZA60存在问题、
并且客户已请求确认以下信息。
*在3.3V 下使用时
内部 PD 电阻器 RMII1_REF_CLK 的最小值、典型值和最大值是多少?
2.在低温(-40°C)和高温(+105°C)下、内置 PD 电阻器 RMII1_REF_CLK 的最小值和最大值是多少?
可汲取到 RMII1_REF_CLK 中的电流的最大值是多少?

[问题的背景]
我想选择一个外部上拉电阻器、使电压达到2.475V 或更高
内置下拉电阻器与该端口的外部上拉电阻器之间的比率。
此致、
Kanae