This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:内部 PD 电阻值

Guru**** 2468300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525176/am3352-internal-pd-resistor-value

器件型号:AM3352

工具/软件:

尊敬的支持团队:

目前正在开发的 AM3352BZCZA60存在问题、
并且客户已请求确认以下信息。
*在3.3V 下使用时

内部 PD 电阻器 RMII1_REF_CLK 的最小值、典型值和最大值是多少?

2.在低温(-40°C)和高温(+105°C)下、内置 PD 电阻器 RMII1_REF_CLK 的最小值和最大值是多少?

可汲取到 RMII1_REF_CLK 中的电流的最大值是多少?


[问题的背景]
我想选择一个外部上拉电阻器、使电压达到2.475V 或更高
内置下拉电阻器与该端口的外部上拉电阻器之间的比率。

此致、
Kanae