This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:有关 DRA821上内部 MCU 和电源模式的咨询

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525011/dra821u-q1-inquiries-regarding-internal-mcus-and-power-modes-on-dra821

器件型号:DRA821U-Q1
主题:DRA821中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 DRA821管理器:

我对 DRA821的内部 MCU 有一些疑问。

如您所知、DRA821包括这两个元件 MCU 岛 eMCU

  1. 使用时 挂起到 RAM 模式 、请提供有关的详细信息 启动时间 提供了一个参考点 主域 唤醒?

  2. 您能否提供有关每个 MCU 固件如何运行的指导 最初下载并更新
    例如:

    • 固件是否应以特定格式提供、例如.bin

    • 是否可以通过执行更新 主域 、使用内部总线访问 MCU?

  3. 我假设在使用 MCU 时需要 RTOS。
    除了 FreeRTOS 之外、还可以 安全认证的操作系统选项 符合的要求 网络安全 功能安全 高电压要求?

  4. 是否存在任何模式 MCU 岛保持通电并正常运行 栅极驱动器 挂起到 RAM

  5. 指定 仅 MCU 模式 挂起到 RAM 模式 、您能描述一下 操作顺序 这种情况在系统进入睡眠状态以及稍后进入睡眠状态时发生 被唤醒源唤醒

如果您能检查并澄清这些问题、我将不胜感激。

一如既往地感谢您的持续支持。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用时 挂起到 RAM 模式 、请提供有关的详细信息 启动时间 提供了一个参考点 主域 唤醒时

    取决于操作系统和二进制文件的大小。 如果是 S2R、MCU 域 R5F 会复位、然后 ROM 将 SPL 和 TIFS 加载到 M3上。 这与冷启动相同、并取决于启动介质和二进制文件的大小。

    在 R5 SPL 中、代码检测是冷启动还是恢复、然后相应地进行分支。

    Unknown 说:
    您能否提供有关每个 MCU 固件如何运行的指导 最初下载并更新 ?

    对于 U-Boot、A72 U-Boot 会加载主域 R5F 二进制文件。

    Unknown 说:
    有任何模式 MCU 岛保持通电、并且 [/报价]

    SDK 不支持仅 MCU 模式。 硬件确实支持关闭主域的仅 MCU 模式。

    [引述 userid="646551" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525011/dra821u-q1-inquiries-regarding-internal-mcus-and-power-modes-on-dra821 仅 MCU 模式 挂起到 RAM 模式 、您能描述一下 操作顺序 这种情况在系统进入睡眠状态以及稍后进入睡眠状态时发生 被唤醒源唤醒 ?

    在仅 MCU 模式下、MCU 域 R5F 开启。 它负责门控除 MCU 域之外的所有电压。

    MCU 还负责在发生事件时唤醒和重新接通电压。

    对于 S2R、除 DDR 之外的所有电压均关闭、包括 MCU 域。 AM 外部事件会导致上电。

    此致、

    Keerthy