主题:DRA821中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 DRA821管理器:
我对 DRA821的内部 MCU 有一些疑问。
如您所知、DRA821包括这两个元件 MCU 岛 和 eMCU 。
-
使用时 挂起到 RAM 模式 、请提供有关的详细信息 启动时间 提供了一个参考点 主域 唤醒?
-
您能否提供有关每个 MCU 固件如何运行的指导 最初下载并更新 ?
例如:-
固件是否应以特定格式提供、例如
.bin? -
是否可以通过执行更新 主域 、使用内部总线访问 MCU?
-
-
我假设在使用 MCU 时需要 RTOS。
除了 FreeRTOS 之外、还可以 安全认证的操作系统选项 符合的要求 网络安全 和 功能安全 高电压要求? -
是否存在任何模式 MCU 岛保持通电并正常运行 栅极驱动器 挂起到 RAM ?
-
指定 仅 MCU 模式 和 挂起到 RAM 模式 、您能描述一下 操作顺序 这种情况在系统进入睡眠状态以及稍后进入睡眠状态时发生 被唤醒源唤醒 ?
如果您能检查并澄清这些问题、我将不胜感激。
一如既往地感谢您的持续支持。
此致